言語の変更 :

ケージ材質は納得のいくものである。 高速回転では、ベアリング内のボールの 遠心力が大きく なります。これにより、ボールは外側に加速されます。そうしないと、保持器ポケットが膨張し、ボールのクリアランスや 動きの自由 度が増します。玉が正しい位置に保持できなくなることで、 摩耗が進み 、結果的に軸受の破損が早まります。保持器の強度を高める補強材に加え、玉と保持器の間には滑り摩擦が発生します。固体潤滑剤は、摺動挙動を改善します。このような理由から、当社では、イグリデュール (® )を保持器材料に 使用しています。これらには、 強度と摺動特性を向上さ せるための改良添加剤が含まれています(証拠参照)。
試験にはステンレス鋼ボールを使用した。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00