台湾の豊原市に本社を置くKao Ming社は、重切削用の門型フライス盤の開発・製造におけるアジアのパイオニアである。同社は、製品の品質に最も高い要求を課している。そのため、機械の基本構造が極めて安定していることが重要視されている。KMC-Gシリーズは、同社最大級の門形マシニングセンタで、主に航空宇宙産業や工作機械産業のワーク加工に使用されている。システムのトラバース軸にはボックスガイドウェイを採用し、最高の剛性と減衰性を確保している。X軸の最初のGシリーズシステムの移動量は6メートルでしたが、現在のモデルシリーズの移動量は13メートルです。
付加的な要求を持つ顧客に対しては、メーカー側でカスタマイズした機械設計が必要だった。最終顧客は、水平方向だけでなく、さまざまな作業角度で加工できるオプションを望んでいた。このため、この機械には、加工主軸の交換装置が装備され、加工角度の異なるミーリングヘッドを使用できるようになっています。さまざまなスピンドルがあるため、エネルギー、メディア、データ用のケーブルやホースが増え、中央制御盤からシステムを通ってフライス加工ユニットまで配線する必要がある。また、特殊なモジュール設計により、移動距離が長くなるため、エネルギーチェーンへの要求も高まります。