言語の変更 :
旋盤加工、ドリル加工、フライス加工をわずか1回のクランプ操作で実現:これがDBF 630マシニングセンタの主な特長です。さらに、5~6 µmの精度があります。これらの特徴は、工作機械メーカーだけでなく、部品サプライヤーにも高い要求を突きつけています。さらに、高品質の機械は、管理可能な時間とコストの枠内で組み立てる必要があります。ここでは、組み立て済みのエネルギー供給システムが活躍する。エネルギー供給システムは、プロセスコストの潜在的な節約を確実にします。
"マシニングセンターの稼働率には非常に高い要求があります。マシニングセンターは通常、生産モードで1日24時間稼働します。使用されるコンポーネントはすべて、それに見合った耐久性を備えていなければなりません。高品質の機械には高品質の製品が必要なのです」。"
Dörries Scharmann Technologie GmbHの資材管理/ロジスティクス責任者、Stefan Nethövel氏
システム・パートナーシップが見えてきた
"DBF 630マシニングセンターは、約7カ月で開発・製造しました。私たちは早い段階で個々のサプライヤーを決定しました。そして、イグス® は最初からそこにいました。私の考えでは、組み立て済みのエネルギー供給システムを支持する論拠はたくさんあります。しかし、設計の労力は管理可能でなければなりません。" と、ステファン・ネトホベルは要約する。
サプライヤーを選定する際、DSTは品質とパートナーシップを重視する。新しい機械の開発に携わったDSTは、DBF 630のプロトタイプ製作で、すでにその能力を発揮しています。"マシニングセンターによって、私たちは顧客に効率性を示し、高いレベルの工程と将来の安全性を提供します。当社のサプライヤーは、常に変化する要件に自社の工程を適応させるために、この技術的要件を常に満たすことができなければなりません。私たちは多くの開発に着手しただけでなく、システムパートナーの技術的専門知識に常に参加できることも期待しています。イグス® との協業では、このマシニングセンタの開発において、この点で良い経験を得ることができました」" ステファン・ネホベルは、協業を振り返ってこう締めくくった。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00