言語の変更 :
MAKA-Systems GmbHのCNC 5軸テクノロジーは、木材、アルミニウム、プラスチックを問わず、多くの加工分野でその効率性を証明しています。また、約80,000の部品からなるモジュラーシステムから様々なエネルギー供給システムが導入されているため、性能の向上と同時に、大幅なコスト削減が実現されています。
インテリジェントなエネルギーチェーン・ソリューション
"システムの安定性に対する顧客の要求は着実に高まってきた。当時、イグス® の名前が仕様書に頻繁に登場するようになりました。" と、生産& ロジスティクスの指揮者であるラインハルト・ヒラーは振り返る。"そして、この協力関係はその価値を証明しました。長い時間をかけて、私たちは共同で、競合他社とは明らかに一線を画す、各ユニットのエネルギー供給のためのカスタマイズされたソリューションを数多く開発しました。インテリジェントなエネルギー・チェーン・ソリューションのおかげで、私たちは当初から2桁のコスト削減を達成し、同時にパフォーマンス・データも増加させることができました。" 私たちのエナジーチェーンは、橋梁センターで見られるような支持されていない長さに関しては、特に高い評価を得ています。この点で、私たちは競合他社と明らかに一線を画しています。
現行のエナジーチェーンシリーズはすべて、現在CNCマシニングセンターに導入されており、すでに世界中の数え切れないほどのマシニングセンターで実績があります。 CNCのスペシャリストである同社は現在、プラスチック・複合材加工用の機械に、組み立て済みのエネルギー供給システムを使用することも決定している。"ラインハルト・ヒラー社長(" )は、「このテーマは現在、当社の最優先課題です」と強調する。"標準化をますます重視する中で、プレハブ化には技術的にも経済的にも多くの利点があります。"
"当社の5軸テクノロジーは、空間的なボディの洗練された加工を実現し、ヨットの建造や大規模な模型の製作と同様に、航空機の内装にも説得力を与えています」" 、CEOは製品ポートフォリオについて概説する。この機械には、完全なサービスパッケージもあります。非常にダイナミックな小型補綴部品生産用のロータリーテーブルミリングセンターから、パナメーラ生産用の時間依存サイクルラインへのCNCシステムの統合まで、機械エンジニアリング会社は、あらゆる顧客の要求に適切なソリューションを提供します。非常に複雑なCNCマシニングセンターは、通常、最も厳しい条件下で連続的に使用されます。そのため、展示スタンドの安全性は保証されていなければなりません。どの企業もダウンタイムは許されません。設置されたコンポーネントは、確実に機能しなければなりません。もちろん、これはエネルギー供給システムにも当てはまります。
変化する要求プロファイル
CNCマシンで加工される様々な材料は、エネルギー供給システムに様々な要求をもたらします。粉塵、切粉、研磨材は摩耗を促進します。これに加えて、操作性、速度、連続運転の問題があります。100m/分、40mや50mのストロークも珍しくありません。"特に加速と減速は、長期的にエネルギー供給システムにストレスを与えてはならない、とラインハルト・ヒラー氏(" )は強調する。チェーンには、電気、空気、時には油圧ケーブルが使用される。特に油圧ケーブルの作動圧力は数百バールに達することもある。負荷が変化すると、エネルギーチェーン内のケーブルはそれ自体が寿命を迎えることがあります。"私たちは良い経験しかしていません。とても安全に敷設されているので、まだ問題は起きていません」" とラインハルト・ヒラーは報告する。
直径36 mmから300 mmまでのサクションホースに対応する特別なブラケットチェーンは、多くのCNC専用機でその威力を発揮している。 もしホースをエネルギー供給システム内に配線しなければならないとしたら、これはより大きなエネルギーチェーンでしか不可能であり、もちろん購入コストははるかに高くなる。一方、比較的軽量のエアホースは、実際のエネルギー供給システムに沿って、何の問題もなく、また操作性を損なうことなく、別々に配線することができる。
顧客にとってのメリットは明らかだ。無数の部品を個別に調達する必要がなくなる。サプライヤーや注文の数を何倍にも減らすことができる。保管コストがかからない。組み立て済みのエネルギー供給システムは、納期通りに納入される。すべてのドライブおよびバス技術に対応する1,400本以上のケーブルが標準在庫として用意されています。また、数え切れないほどのプラグ接続、コネクター、80,000点以上のプラスチック部品があります。これらは注文に応じて組み立てられ、テストされた状態で納品されるため、品質や信頼性に妥協する必要はありません。"ラインハルト・ヒラーは、「私たちの場合、エネルギー供給システムを組み立てるだけで、社内の他の場所で空いた生産能力を活用することができました」" 。"パイロット・プロジェクトでの好結果に基づき、私たちは今後ますますハーネスに頼ることになるでしょう」。" プレアセンブリーの利点が生かされそうにない唯一の分野は、ハイエンド分野の特殊CNC機械である。"これらは、AからZまで個別に設計される完全なカスタマイズ製品である。"
"そして、停電とそれに関連するサービスは何としても避けたいのです」" 、ウルリッヒ・グネディンガーは結論づける。"私たちは近年、エネルギー供給システムで最高の経験を積んでおり、今後も新しいプロジェクトで協力していくつもりです」。"
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。
ベクトル競争へ

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00