言語の変更 :
堆肥化プラントのローラー式エネルギー供給システム
堆肥化プラントが稼動して以来、様々な長さとデザインのエネルギー供給システムが、いわゆるスパイラルシステムで使用されている。その特徴は熱、粗い土、高湿度により、エネルギー供給システムは過酷な仕事を強いられている。それにもかかわらず、プラントのオペレーターは、この極めて過酷な条件下で5年間の耐用年数を期待しており、イグスのローラーエナジーチェーンソリューション® を使用した後、非常に満足しています。
"年以上使用しているが、まだ摩耗の兆候は見られない。エネルギー供給システムは毎月チェックされている。ここでは、これまで摩耗が検出されていないことがわかる。"
AVA Abfallverwertung Augsburg GmbHの電気技術メンテナンス・マネージャー、Werner Kretzinger氏
イグス® は、オペレーターを訪問した際、ローラー式エネルギー供給システムを紹介した。特に汚れの多い用途向けに開発されたこのシステムの利点は、AVA社ですぐに認識された。"そして、最初のローラーチェーンから現在のモデルに至るまで、開発は止まっていなかったと、" 、ミヒャエル・オフナー氏は強調する。"個々のローラー間の距離は短縮され、再び現場の厳しい条件に適合するようになりました。" そのため、顧客の要求がそのまま製品開発に反映されている。
"すぐに次の改良版用のチェーンを発注しました」" と、ヴェルナー・クレッツィンガーは振り返る。"そして、2つのシステムを比較することができました。ローラー式エネルギー供給システムの技術的優位性は、すぐに明らかになりました。現在、使用しているスライディング・エナジー・チェーンは1台だけで、来年、これを最後に交換する予定です」。" AVAアウクスブルクは、堆肥化プラントのローラー式エネルギー供給システムが少なくとも5年はもつと確信している。 これで耐用年数は5倍になる。
"このような雰囲気の中でエネルギー供給システムを稼働させ続けるのはフルタイムの仕事だ、と" 、メンテナンス・マネージャーは結論づける。"しかし、毎月の測定と毎年の点検で、私たちは過大な約束をしていなかったことに気づきました。" 投資は報われます

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00