言語の変更 :
当社のコントロールケーブルに関するすべての耐久性試験報告書(英語PDF)をご覧ください。
ノコギリやその他の木工機械のコントロール・パネルは、いつも単純なアプリケーションのように聞こえる。原理的にはそうなのですが、機械のあらゆる機能がこの部分で影響を受けるため、ここでは信頼性がすべてであり最終的な結論となります。この半径はしばしば大きくなり、木材やその他の建築材料の分野では、乾燥粉塵に対する優れた摩耗特性を持つCF880のPVCジャケットが非常に適しています。このようなシステムは世界中に設置されることが多いため、信頼性の高い耐用年数だけでなく、UL認証も必要となります。

かつて石材は、製造技術において他の石材と一緒に加工されていましたが、今日では工作機械を使用した工業生産ラインで加工されています。石材加工では、鋸盤やフライス盤、ギャングソー、ブロックソーが頻繁に使用されます。エネルギー・チェーンで使用されるコントロール・ケーブルは、微細な粉塵、振動、石や工具の破片にさらされる。また、かなり乾燥した環境でもあります。このため、PVC 外被ケーブルは石材加工での使用に最適です。PVC という素材は摩耗や屈曲に非常に強いからです。CF881 コントロールケーブルは、PVC アウタージャケットにより既存の環境影響に耐えることができ、このような乾燥したエネルギーチェーン用途には不要な PUR ケーブルの代替となるため、最適な選択です。

CF5 コントロールケーブルファミリーは、非常に多くのコア/クロスセクションの組み合わせが可能です。1.5mmと2.5mmの断面は、ボタン、リミットスイッチ、モーター、または単にランプを供給するために、屋内クレーンで非常に頻繁に使用されます。ホール内の長い移動では、80メートルを超える移動もあるため、かなり体力を消耗します。この場合、ピッチが短く、コアが束になって巻かれていることは、高い耐用年数を実現する上で非常に有利です。しかし、ホールの屋根の部分では、ほこりや排気ガスによる汚れもケーブルに影響するため、耐摩耗性、耐油性のアウタージャケットが高い評価を得ています。

テストの目的は、チェーンフレックス・コントロールケーブルの耐用年数を測定することでした。CF891は、工作機械や加工機などの連続的な動きにおいて信頼性が求められます。さらに、このような機械での使用では、ケーブルが油と接触することがよくあります。耐油性という点で、CF891のアウタージャケットiguPURは特に注目に値します。このジャケット素材は、イグスが特に工作機械用に開発したものです。このアウタージャケットと、1,450万ダブルストロークというテスト済みの耐用年数の組み合わせにより、このコントロールケーブルはお客様の機械にとって信頼できる選択肢となります。

廃水処理プラントは一見するとあまり洗練されていないように見えるかもしれません。近代的なプラントの場合、余裕のある寸法でエネルギー供給を計画するのに十分なスペースが確保されていることが多いからです。しかし、十分なスペースがあっても、これらのシステムに設置されるケーブルは、霜、雨、太陽からの紫外線放射などの悪天候に耐えなければなりません。また、これらのシステムは、24時間365日稼動しているにもかかわらず、できるだけメンテナンスが不要であることが理想的です。CF9のTPE外被が-35°Cまでの温度と紫外線に耐えるという事実は、この点で特に役立ちます。ガセット充填押出成形と束状に巻かれたコアのおかげで、ケーブルは、このようなシステムで達成できる100メートルをはるかに超える長距離でも、約束された耐用年数全体を維持することができます。

テストの目的は、チェーンフレックスケーブルの極低温での耐用年数をテストすることでした。屋外用途のシステムには、耐寒性ケーブルを使用する必要があります。低温は素材、より正確には外被の素材に特に負担をかけるからだ。このような状況は、ケーブルが過酷な環境条件に常時さらされる港湾などで見られます。海水、大きな温度差、降水により、使用されるケーブルは、耐候性、耐紫外線性、および堅牢性が要求されます。

6軸ロボットは今や業界標準です。汎用性の高いベンディングマシンは、すでに自動車生産に完全に組み込まれています。溶接、接着、レーザー切断、単なる把持など、ロボットはあらゆる場所で完全自動で回転・移動します。そのため、センサー、グリッパー、モーターなどのケーブルがフレキシブルであると便利です!CF77.UL.Dは、センサーケーブルとしても、モーター制御用の断面積6mm²までのケーブルとしても使用できます。ケーブル長1mあたり+/-180°のトーションアプリケーションに最適ですが、例えば第7軸のような長い直線運動にも使用できます。切り欠きのある PUR アウタージャケットにより、ケーブルは多少乱暴に扱われたり、隙間にオイルが入ったりしても耐久性があります。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00