研削砥石は顧客の仕様に合わせて製造され、見本市の最も多様な要求に難なく耐える。非常に過酷な生産工程では、プレス機と分離機が重要な役割を果たします。その耐用年数を大幅に延ばすため、金属製ブッシングを堅牢な円形リニアガイドに置き換え、短期間で成功を収めました。自己潤滑性でメンテナンスフリーのリニアガイドは、当初から日常的な使用に適しています。リニアガイドは、運転リソースの要件として発注・設置され、必要な機械の稼働率を確保します。最大 10 個のリニアガイドが研削工具機械の中心、油圧プレスおよび分離システムに使用されています。
drylin® R リニアベアリングは、リニアテクノロジー用に特別に開発された高耐摩耗性ポリマーをベースにしています。寸法は標準的なリニアボールブッシュと互換性があります。丸シャフトを相手として使用し、様々なシャフト材質に対応します。ロットラフでは、スチールシャフトが過酷な環境条件に耐えることが実証されています。ガイダンスの特殊な形状により、あらゆる運転条件下で高い安全性が保証されます。ベアリングの表面は断続のある個々の軌道面によって構成されているため、汚染は問題ではありません。 湿った汚れがシャフトに当たっても、個々のトラックから拭き取られ、非接触トラックに押し戻される。ベアリングの走行面のクロスバーは、汚れのないトラック上を滑走します。リニアガイドは100%無潤滑です。交換が容易なイグリデュール(® J)製の標準摺動フォイルが、良好な摺動摩擦値を保証します。
機械によって使用条件、すなわち押し付け質量は変わりますが、それでも、従来使用されていた金属製ブッシュに比べ、耐用年数が大幅に長くなっています。また、スチールシャフトの耐久性は少なくとも4倍に向上しており、技術的な優位性だけでなく、リニアガイドへの投資も経済的に回収できます。さらに、摩耗の限界も近づいています。この摩耗限界に突然到達することはないため、次回のメンテナンス時に計画通りに交換を開始することができます。リニアガイドは、プレス機や分離機だけでなく、シュリンク包装機でもその効率性を証明している。