このコイルクレーンの電動ケーブルリールは、多くのメンテナンスが必要でした。そのため、当社のe-spool® 。変換は、運転中に段階的に行われました。2013年10月以降、このクレーンはまったく問題なく稼働しています。
Salzgitter Flachstahl GmbH はザルツギッターグループの子会社で、毎年 400 万トン以上の粗鋼を生産しています。同製鉄所のコイルクレーンには、新しいケーブル配索コンセプトが求められていました。従来、この作業はモーター駆動のケーブルリールで行われていましたが、定期的なメンテナンスが必要で、時間とコストがかかっていました。製鉄所での耐用年数が限られていたことに加え、バス接続のデータ・レートと伝送品質が低いことも、生産者にとって大きな問題でした。このためオペレーターは、より優れた新しいソリューションを探すことになった。
新システムへの切り替えが予定されていた2013年当時はまだプロトタイプであり、同様の環境ではまだ使用されていませんでしたが、ザルツギッター・フラッハシュタル社の技術スタッフは、当社のe-spool® エナジーチェーンシステムを採用することを決定しました。広範な協議の結果、顧客はこのエネルギー管理ソリューションの使用により、信頼性が高く費用対効果の高い運転が保証されると確信した。e-spool® 、このアプリケーションで使用するという新規性のため、この切り替えは、お客様と当社の技術スタッフとの間の特に集中的な協力によって特徴づけられました。最初のプロトタイプは迅速かつ継続的に改良され、運用可能な製品が完成しました。転換は段階的に、また継続的な操業の中で行われました。今日、e-spool® 、非常に小さな設置スペースで多数のケーブルを収容し、移動させることができます。嬉しい特徴は、内蔵されたリテーニング・スプリングで、チェーンは常にしっかりとテンションをかけられ、完全に巻き取られた状態に保たれる。このシステムは伝送品質を向上させると同時に、堅牢でメンテナンスも容易です。 2013年10月にシステムを導入して以来、稼働中は順調に稼動している。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00