言語の変更 :
DNVは、風力、潮汐、太陽エネルギーなどの陸上分野だけでなく、海洋設備、ガス、石油パイプラインの認証機関でもある。

この船級協会は2013年にノルウェーのデット・ノルスケ・ベリタス(DNV)とドイツ・ロイド(GL)が合併して設立され、2021年初頭まではDNV-GLと呼ばれていた。2021年3月以降は単にDNVとなっている。同社は4つの部門と独立したコーポレートユニットで構成されている。船級協会として、DNV-Maritimは船舶とオフショアユニットの規格を作成している。これらの規則には、陸上および海上事業体が国際水域で遵守しなければならない安全性、信頼性、環境規制が含まれる。DNVはまた、国際規格やガイドラインの審査も行っています。DNVの証明書は、海事産業において、船舶に搭載される電気技術部品が承認されるための基本的な要件です。また、信頼性と耐久性を証明する品質マークとも考えられています。

これは、当社の chainflex® ケーブルに次のような意味があります:
当社の chainflex® 制御ケーブル、サーボケーブル、モーターケーブル、ロボットケーブル、バスケーブル、データケーブル、エンコーダーケーブル、光ファイバーケーブルの 370 本以上が DNV 認証を受けているため、海上での安全で信頼性の高い電源およびデータ供給が可能です。当社の chainflex® ケーブルが DNV 認証を受けている場合、個々のコンポーネントのテストが不要なため、海上環境での使用が簡素化され、スピードアップします。DNV認可は、ケーブルが耐MUD性、耐油性、難燃性、耐紫外線性、耐海水性を備え、海上での過酷な環境条件に耐えられることを意味します。

海事産業におけるさらなる自動化
このホワイトペーパーは、企業やサプライヤーにとっての課題を提示している。このパートでは、DNVのような管轄機関からコンポーネントを認証してもらうために、企業がどのようにして厳しい試験基準を満たすことができるかを説明している。また、このホワイトペーパーは、ケーブルのような認証されたコンポーネントの使用を通じて、サプライヤー、プラントメーカー、そして最終的には船上プラットフォームや船舶のオペレーターに生じる機会についての見通しを示している。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00