言語の変更 :

油の影響とそれに伴うケーブルの耐油性は、適切な材質を選択する際に考慮する要因によって決まります。例えば、ディーゼルオイルや油圧オイルなどのオイルの組成、温度と使用時間、ケーブルにかかる圧力や真空度などが要因に挙げられます。原則として、あらゆる種類のオイルは、連続使用中にプラスチックを侵し、その仕様を損なう可能性があります。したがって、耐油性は、次の4つのサブグループに分けられます:
耐油性なしケーブルの外被は短時間で損傷または破壊されます。この仕様は、木工機械やハイベイ倉庫のようなオイルフリー環境での使用に適しています。
DIN EN 60811-2-1およびDIN EN 50363-4-1に準拠した耐油性射出成形機で使用する場合など、作動油などの油に短期間さらされても外被に損傷を与えません。
**DIN EN 60811-2-1およびDIN EN 50363-10-2に準拠した耐油性 この場合、**合成油の影響はないか、あるとしてもごくわずかであることが想定されています。たとえば、このケーブルは、バイオオイルを使用しない工作機械などでも使用できます。
DIN EN 60811-2-1 に準拠した耐油性と、DEAのPlantocut 8 S-MB による VDMA 24568 に準拠したバイオオイル耐性合成油への耐性に加え、バイオオイルへの耐性も備えています。このため、バイオオイルを使用する工作機械などに理想的なケーブルです。
耐性データはすべて、総面積2,750 m2の試験施設で、最も過酷な条件下で試験を実施した結果です。柔軟性の高いケーブルについては、年間20億回の試験が実施されています。継続的な長期試験により、イグスはコスト削減を実現すると同時に、お客様からプロセスに対する信頼性も確保できるようになりました。
試験施設で収集されたデータは、耐用年数の計算や設定オプションの基礎として、イグスのツールで使用しています。例えば、耐油性ケーブルの耐用年数の計算には、このツールを使用しています。さらに、イグスでは、幅広い要件に対応できて、設定も自由にできるケーブルをご提供しています。 UV 耐性ケーブル、難燃性ケーブル、その他多数のケーブルから、曲げ半径が極端に小さくてもカスタマイズ可能な特殊ソリューションまで
。
ベアリングの特殊作業で使うケーブルの種類が豊富作業内容に合わせてシールドされ、長期間使用できるよう設計されたチェーンフレックスケーブルの多くは、さまざまな温度範囲や、耐薬品性、紫外線放射、クリーンルームでの作業などの困難な条件にも対応できるよう、PURやPVCだけでなく、ハロゲンフリー材質も用意されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00