言語の変更 :

CAN bus(Controller Area Networ)とは、Boschが開発したフィールドバスシステムで、1986年にIntelと共同で発表されました。その目的は、自動車のケーブル組付けの数を減らしてコストと重量を削減することでした。時が経つにつれ、特に安全に関する分野で、様々なCANプロトコルが確立されてきました。 1994 年、CANopenプロトコルは、Boschのもとで自動化技術として導入されました。
CAN-busケーブルの使用分野
Can busケーブルは、主に自動化技術で使用されています。CAN busシステムは、フォークリフトや高所作業車などの産業用車両にも見られます。
イグスのCAN busケーブルエナジーチェーン内では、細い撚線導体をもつCAN busケーブルを使う必要があります。さらに、今後何年にもわたって信頼性の高いデータ伝送が保証されるよう、エナジーチェーン内での動きに合わせたケーブル構造が必要です。そのため、特にロボット、包装機械、生産機械、工作機械などのシステムや機械では、チェーンフレックスケーブルを使用することが定着しています。
イグスのチェーンフレックスケーブルでは、様々な種類のCAN-bus ケーブルを提供しています。ケーブルシリーズは7種類、CAN busケーブルは合計13種類あって、使用目的に応じて選択できます。チェーンフレックス CAN busケーブルはすべて、エナジーチェーン内で、恒久的な動作ができるように開発されています。お客様のご要望に応じて、PVC、PUR、TPE等の外被を選択することができます。バスケーブルシリーズは、様々な性能レベルで提供されているため、使用分野ごとに適切なケーブルを選択して、製品を最長の耐用年数で使用できます。全てのチェーンフレックスCANBusケーブルには、共通点があります。チェーンフレックスケーブルはすべて、同一の品質基準に準拠しています。それは、CF888シリーズのコスト効率に優れたケーブルであろうと、CFBUS.LBシリーズのように最高度の要求と最小の曲げ半径のケーブルであろうと変わりません。イグスは、すべてのチェーンフレックス可動ケーブルに対して、最大1,000万往復回の寿命で36か月無償交換保証を提供しています。
伝送距離バスケーブルの最長伝送距離の問題は、過小評価されがちです。ケーブルの種類によって、最長ケーブル長が大きく変わることがあるので、一般に注意が必要です。固定設置用ケーブルは、連続動作するために設計されたフレキシブルケーブルよりも、常に減衰量が低くなります。これは、固定設置用ケーブルに比べて、伝送長が短いことを意味します。
ケーブルシリーズに応じて、チェーンフレックスCAN busケーブルは、最長400mのストローク長に対応できるよう機械的に設計されていますが、ケーブル長が増すほどバスシステムのデータ伝送速度は低下します。固定設置の場合、銅線ケーブルで最長500mのケーブル長を実現できます。ただし、この場合、最大伝送速度は125kbit/sですが、ケーブル長が40mの場合は1 Mbit/s のデータ伝送速度が可能です。エナジーチェーンで使われる柔軟性の高いCAN busケーブルでは、1本のケーブル長が大幅に短くなることが、当社の経験から明らかになっています。伝送速度にもよりますが、可動用途のCAN busケーブルであれば、最長50mまで可能です。ただし、この長さは、環境条件や使用目的によって異なる場合があります。

メートル単位で販売、組立て済み
チェーンフレックスCAN busケーブルは、切断料や最少注文数なしで、1メートルからご注文いただけます。さらに、ケーブルをすべて組立てて「レディーケーブル」としても提供しています。チェーンフレックス PROFINETケーブルはすべて、既製ケーブルとして、ご希望の長さで1本からご注文いただけます。当社のオンラインショップで、様々なケーブルタイプ、コネクターを選択できます。フィルター機能を利用すれば、さらに適切なタイプの製品をお選びいただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00