トルンプの医療技術部門は、iLED手術室照明シリーズのLEDウィングに適した軸受を探していました。手術室で使用されるため、衛生面はもちろんのこと、低騒音で正確なライトブレードの調整が要求されました。現在では、イグリデュール(® )製のすべり軸受が使用されています。
トルンプ・グループは工作機械メーカーとして有名である。しかし、同社は医療技術など他の分野もカバーしている。手術用ライトの分野では、トルンプは革新的なコンセプト、長寿命のLED技術、調整可能な色温度、統合カメラ技術、シャドー補正を特徴とするiLEDシリーズを開発・製造している。これらの手術用ライトのもう一つの重要な仕様は、電動式でフレキシブルに調整可能なLEDウィングで、手術中に患者に最適な照明を提供するように設計されています。首振り運動にはすべり軸受が必要であり、特に手術室照明が使用される高度に無菌化された環境では、衛生面や潤滑油からの解放という点で最高の要求が課される。また、常に信頼性が高く、メンテナンスフリーでなければなりません。
現在、高性能材料イグリデュール(® )で作られたプリロードベアリングがこの役目を果たしています。イグリデュール® プログラムの他のベアリングと同様に、外部潤滑なしで長期にわたって確実に動作するため、メンテナンスフリーです。長時間の稼動性能に加えて、このベアリングは騒音発生という点でも最高の快適性を提供します。外科医が手術に集中できるよう、手術灯の可動部品に気を取られることはありません。ドライ運転時の摩擦係数が特に低く、スティックスリップの発生が極めて少ないことが、手術室のスタッフに好評です。また、使用者の希望に応じて照明をいつでも正確かつ問題なく調整できるようにするため、すきまのないすべり軸受の取り付けも必要でした。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00