この水陸両用超軽量航空機は、空中でも水中でも素晴らしい姿を見せる。また、常にピンポイントで操縦することができます。これは、機体のステアリング・システムに搭載されたイグリデュールベアリング(® )によって保証されています。正確で摩擦のない機能に加え、その耐腐食性により、特に水中では従来の金属製ベアリングよりも優れています。
イタリアのLenci Models sas社のこの超軽量航空機のコンセプトは、空中と水上の両方で使用するために設計された。そのため、水陸両用プロペラ機は、すべてのシステム・コンポーネントに特別な要求を課した。水上からの離陸のために機体構造を可能な限り軽くする必要があるだけでなく、離陸の際にも注意が必要だった。また、計画段階では、すべての構成部品が恒久的に腐食から保護されるか、そもそも腐食の影響を受けないようにするための配慮も必要だった。こうした配慮は、ステアリング・シャフトのベアリングにも適用された。正確で恒久的にメンテナンスと故障のないステアリング・ソリューションを常に作り出す必要があった。従来の金属製ベアリングは、腐食と重量の問題だけで、問題外だった。
その解決策として、設計者は金属製ベアリングに代わる材料としてポリマーを使用することを決定した。具体的には、 当社のイグリデュール(® )製品群の ベアリングが 、現在、水陸両用超軽量航空機に使用されている。イグリデュール® のベースポリマーが耐摩耗性を高め、繊維と充填材が最大限の耐荷重性を確保し、固体潤滑剤が組み込まれているため、追加の潤滑剤は不要となり、イグリデュール® のベアリングはメンテナンスフリーとなります。イグリデュールベアリングは、すでに何千回もの実機テストが行われ、何百万回ものアプリケーションで実証されています。ここでも、腐食性がなく、金属製ベアリングに代わる軽量ベアリングとして、その価値が証明されています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00