言語の変更 :
ボールベアリングの適切な材質を選ぶことは、必ずしも容易ではありません。この記事では、金属製、プラスチック製、セラミック製のボールベアリングがどのような場合に適しているかを簡単にまとめています。
メタルボールベアリングは、主に古典的な機械工学用途で使用されています。メタルボールベアリングは、世界的な販売量ナンバーワンで、様々な機械工学用途に幅広く使用されています。しかし、耐荷重や回転数だけでなく、更なる要求がベアリングに課せられた場合、常にその用途の限界に達します。これは例えば、食品産業や医療技術などの様々な分野に当てはまります。ここでは、食品との接触適性やクリーンルームでの使用適性などの仕様が重要です。システムメーカーは、多くの場合、EU規格10/2011またはFDA(米国当局:食品医薬品局)に準拠した食品認証を要求します。
プラスチックの利点は、素材の多様性にある。つまり、さまざまな用途に対応するために、仕様の点で用途に的確に適合するさまざまなベースポリマーを選択することができる。近年では、POM、PP、PEEKなどのベースポリマーが確立されてきています。プラスチック製のボールベアリングは、以下のような産業や用途に適しています:

1
xirosプラスチック製ボールベアリングは、耐腐食性、耐熱性に優れているだけでなく、化学環境でも使用できます。プラントや機械のメンテナンスコストを削減し、信頼性を高めることができます。プラスチック製ボールベアリングは、低摩擦のドライ運転が特徴です。つまり、xirosのボールベアリングは潤滑を必要としません。このため、転がり抵抗が最小限に抑えられます。その理由は、ボールが潤滑油の抵抗に打ち勝つ必要がないため、低い離脱トルクで始動できるからです。
しかし、プラスチック製ボールベアリングにも限界があります。例えば、毎分5,000回転を超えるような高速回転は短時間しか実現できません。高速回転とそれに伴う熱の発生で、プラスチックは金属よりも早く変形してしまうからです。一方、金属製のベアリングは、高速回転や高荷重の吸収に関しては有利です。この点では、硬度と柔軟性を併せ持つ金属製が有利だ。
これらの分野では、メタルボールベアリングが先行していますが、ボールベアリング技術の進化により、カードが入れ替わりつつあります。イグス® は、常に基礎研究を行い、毎年約135兆回の試験を行っています。摩擦係数や摩耗速度の調査に加え、例えば腐食挙動も課題となっています。

金属製、ポリマー製、セラミック製ボールベアリング
プラスチックやセラミックにとって、水性媒体は潤滑剤のような働きをします。適切な設計により、摩擦係数を約0.1またはそれ以下の低いレベルで安定させることができます。摩耗が非常に少ないため、一般的に非常に長い耐用年数が達成されます。耐荷重と 達成可能な速度の点では、プラスチックとセラミックはどちらも金属に比べて不利です。様々な金属材料があるにせよ、金属は硬度と柔軟性を兼ね備えている。一方、プラスチックは著しく軟らかく、変形が早い(特に高温で)。セラミックは非常に硬いが、柔軟性も最も低く、衝撃荷重を受けるとすぐに壊れてしまう。さらに、セラミックスやプラスチックの放熱性は金属よりも低い。そのため、実現可能な最高速度にも限界がある。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00