言語の変更 :

オーバーエンジニアリングとは、時間とコストはかかるが、ユーザーには何の付加価値も与えない機能を持つ製品を指す。これはしばしば、"just-enough engineering" とも呼ばれる。顕著な例としてJuicero Press - Juiceroのジュースと野菜袋を絞る装置。この機器は2016年に400米ドルで発売された。その時初めて、ジュースファンが袋を手で絞ることが明らかになった。ジューセロは廃業した。この例は、開発者の視点から見れば完璧な製品が、必ずしも顧客に適しているとは限らないことを明らかにしている。また、完璧な廃棄物になることもある。
オーバーエンジニアリングとイグス® の可能な解決策についてもっとお知りになりたいですか?無料のホワイトペーパーをこちらからダウンロードしてください。
より優れた機能性、より多くの標準、モジュール性、適正な価格での低い総所有コスト:これは、あらゆる分野の企業が機械・プラントメーカー、ひいては部品・コンポーネントサプライヤーに期待することを簡潔かつ簡潔にまとめたものである。その結果、エンジニアリングと管理部門との間の緊張が高まっている。例えば、購買部門が買い入れ部品やモジュールの購入コストを低く抑えることを要求されるようになったのは、昨日今日のことではない。購買部門との密接な対話にもかかわらず、多くの意思決定者が気づいていないのは、サプライヤーの選択がコストに決定的な影響を与えるということだ。調査[1]によれば、2つのサプライヤーの間でコスト主導の決定を下す場合、顧客はしばしば追加コストを発生させる。
しかし、請負業者側にも、コストに悪影響を及ぼし、その結果、サービス提供者と発注者の間に築かれた良好な取引関係を危うくする現象がある:過剰エンジニアリングである。このホワイトペーパーでは、その背景にあるもの、考えられる原因、そして利用可能な解決策について考察する。
多くの企業では、製品開発の初期段階において、社内のオーバーエンジニアリングをコストドライバーとして議題に挙げていません。 クライアントのエンジニアと請負業者の設計エンジニアの間の技術対話は、決して標準的なものではない。これは、製品開発_プロセスが_存在しないために生じる結果である。企業はバリエーションで考え、ますます機敏になっている。設計者は、例えば機械工学の勉強で教わることを大まかに方向付ける[2]。例えば、製品開発プロセスは、製品開発科学協会(WiGeP)のガイドラインに基づいており、大まかに以下のフェーズに分かれている:
また、製品開発プロセスが製品ライフサイクルの一部として考慮されることがあまりに少ないことも注目に値する。その結果、運用、メンテナンス、そして最後には、製品の廃棄や再利用、リサイクルが十分に考慮されていない。これはまた、過剰なエンジニアリングを助長する。実際の例[3]は、その結果を示している:あるエンジニアが、生産コンセプトを最適化しなければならなかった。それは、漏出スポンジを最終製品に挿入する完全自動化プロセスであった。 この工程は、特に大きな力を必要としない、古典的なピック・アンド・プレース工程である。しかし、エンジニアによると、ベースフレーム、ヨークプレート、空気圧軸を支える支柱は、スポンジを10,000ニュートンでプレスしなければならないかのように設計されていた。専門家の意見では、もっと軽量で有利な機械設計であれば、顧客の要求には十分であっただろう。その結果追加の材料費と設計費。付加価値:なし。
このジレンマは、より良いコミュニケーションによって回避できたと考えられる。結局のところ、開発された製品が実際に顧客の要求をすべて満たしているかどうかは、販売後、販売額と貢献マージンを評価した後でなければ正確に数値化できない。ソフトウェア・ツール、分析、仮定は計画段階でのサポートにはなるが、試運転を経て生産が成功するまで確実性はない。
これは企業にとって微妙なラインである。顧客のニーズを考慮に入れずに開発することも、技術を改善する努力を止めることもしてはならない。
過剰なエンジニアリングを避けるためには、顧客の要求に関する正確な知識が必要であることが、現在では認識されている。顧客の利益を特定することによってのみ、誤った開発に時間と資源を投入することを避けることができるのだ。 シミュレーションツールやいわゆるコンジョイント分析が役立つ。
継続的なコスト圧力に対抗するためには、顧客要求を評価するための巧みなシステムが不可欠であることは、ケーススタディ[4]からも明らかである[5]。これに基づき、モーション・プラスチックのスペシャリストであるイグス(igus)® は、顧客の要求にさらに近い開発を行い、過剰なエンジニアリングを避けることを目的として、ターゲット市場で内部分析を実施した。業界にとってのメリット:コストが下がるか、同じ投資額でより多くの技術が得られる。 パラメータを調整し、顧客のニーズと規制要件を理解することで、最終顧客の総所有コストは最良のシナリオで削減される。
モーション・プラスチックのスペシャリストである事業開発および製品マネージャーが実施した業界横断的な調査により、顧客がコンポーネントや機械を購入する際に最も重視する要素が明らかになりました:
あらゆる分野の技術的意思決定者は、安定性と耐用年数を重視した。しかし、建設機械、鉄道、海洋分野の技術者は、安定性と耐用年数の重要性を認識していなかった。 例えば、コンポーネントの必要な設置スペースはあまり重要ではなく、これはシステムの大きさを考えればもっともなことである。
ノイズ開発に関して言えば、医療技術、自動車、航空宇宙分野のエンジニアは完璧さを特に重要視しているが、他の回答者にとってはむしろ従属的な役割を果たしている。ノイズが重要でない業界では、価格性能比の良い確立された標準部品が有益である。
重量についても同様で、航空宇宙技術の設計者にとっては中心的な役割を果たすが、他の分野の技術者にとっては二次的な要素である。ここでも、最終顧客は購入コストを節約し、イグス® の過剰なエンジニアリングに意識的に対抗することができる。分析対象となった25業種の調査対象企業のほぼ半数にとって、組立時間の問題はそれほど重要ではなく、メンテナンス間隔もむしろ従属的な役割を果たしていることは驚くべきことである。
過剰エンジニアリングの話題が業界に到来した。コンジョイント分析のような手法は、顧客とサービス・プロバイダーが、技術的完成度とコスト効率的生産の間の微妙な境界線を踏むことを支援する。産業企業やサプライヤーは、コア・コンピタンスに集中しなければ、ますます厳しくなるグローバル競争に生き残ることはできない。 これには、過剰なエンジニアリングを積極的に模索し、避けることも含まれる。
しかし、どこでもというわけではない。たとえば医療技術では、多くの製品/技術が人に直接、あるいは人の体内で使用される。ここでは、完璧さ、細部へのこだわり、少しでも安全性が優先されることさえある。業界の専門家がオーバーエンジニアリングを高く評価するのは、ここなのだ[6]。
[1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2]ヴェルナー・スコラウト編『機械工学』シュプリンガー・フ ォーラーク
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

コスト削減
E2.1ファミリーは、実績あるE2/000 e-chain® ファミリーの後継機です。すべてのE2/000 e チェーン® は、半径の内側または外側を開くことができます。チェーンの開閉が不要な用途もあり、コストを削減できます。E2.1シリーズには、半径の内側と外側に開口部があるタイプと、開口部がないタイプがあります。同じ寸法で、コストを大幅に削減できます。

コスト削減
E4.1システムは、イグスのe-chain® プログラムの中で、堅牢かつ最大のe-chain® ファミリーです。E4.1システムは、高い安定性とモジュール性に重点を置いた数々の設計上の工夫が印象的です。E4.1L(L=lean)ファミリーは、これらのトリックの多くを採用していますが、このシリーズは、より簡単に組み立て可能で、より軽く、より魅力的な価格に設計されています。

コスト削減
igus® の様々なロボティクスクランプを使用して、エネルギーチェーンや保護コンジットをロボットにしっかりと固定することができます。シンプルなソリッドプラスチックホルダーを使用することで、コストを大幅に削減できます。

コスト削減
金属製のガイドシステムには、腐食、複雑な設置、高重量、高コストといったおなじみの問題があります。Guidelite-plus-EGガイドトラフの材質は高い耐薬品性を保証し、電気メッキや肥料製造に最適です。軽量でモジュール設計のため、設置が大幅に簡素化されます。

コスト削減
chainflex® 価格チェックで、ニーズに合ったケーブルを素早く見つけることができます。各電装仕様には7種類のケーブル品質があります。有利な価格、または高い技術要件に対応するケーブルという選択が可能です。たとえば、一般的な PUR ケーブル (CF77.UL.D) の代わりに、CF130.UL.D を使用した制御ケーブルの価格メリットは 64.7 % です。

コスト削減
イグスのジャストインタイム納品により、柔軟性の高いケーブル、対応するコネクター、その他の付属品を保管する必要がありません。イグス® は、アプリケーションごとにカスタマイズされた組み立て済みの readychain® システムを提供し、最終工程で現場に設置することができます。
readychain® は、使用されるすべてのコンポーネントが互いに調和したシステムソリューションです。各システムは納品前に当社のテストスタンドでテストされます。

コスト削減
1つの注文番号でシステム全体を注文でき、貴重な組立時間も節約できます。
一つの注文、一つの請求書、一つの納品、一つのパートナー。多数の個別部品を異なるサプライヤーから調達する代わりに、当社はすべてを1社から提供します。私たちは、お客様のために最適な個別部品を有利な価格で調達し、お客様のプロジェクトにAからZまで同行します。

コスト削減
インダストリー4.0時代のインテリジェントなメンテナンス:イグスのスマートプラスチック® は、機械の信頼性を高め、メンテナンス作業を正確に計画し、コストを削減します。

コスト削減
エネルギー・チェーン・システムは、エネルギー、データ、メディアを機械やシステムに輸送するだけではありません。エネルギーコストにも影響を与えます。ある速度でエネルギーチェーンを動かすには、どれだけの押し引き力、すなわち駆動力が必要でしょうか?同じ安定性を持つ、より小型で軽量なエナジーチェーンやローラーエナジーチェーンは、このような場合に役立ちます。

コスト削減
機械は誤動作なく安全に機能しなければなりません。そのためには、信頼性の高いエネルギーチェーンシステムとケーブルが必要です。イグス® アセンブリサービスは、機械のダウンタイムを回避します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00