配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

5,000万サイクル ― 迅速な投資回収を実現

繊維機械用のエナジーチェーン・システムを使って、高品質で柔軟な生産が可能に

高品質な上着だけでなく、例えばプラチナ触媒等も、この機械を使って製織しています。いずれも、優れたメッシュ構造を形成しています。さらに生産性、経済性、使いやすさといった要素も、重要な要素です。当社のエナジーチェーン・システムは、特に厳しい環境下で、その強みが発揮されます。
ポリプロピレンの「PP」とポリアミドの「PA」は、消費者にとっては馴染みのある略語でしょう。一方で、馬毛を表す「HS」、クリンスマンの代わりにモヘアを表す「WM」、アルパカを表す「WP」はあまり知られていません。これらは糸の名称で、いずれもドイツの編機メーカーであるStoll社のフラット編み機で加工することができます。同社は、アクセサリー、フルファッション、または完成品のいずれの製作において、様々な要件に適した機械を提供しています。
繊維機械は、主に海外に供給されるため、機械の信頼性が特に重要となります。どのような環境条件下であっても、繊維機械は、生産性が高く、経済的で、高い信頼性を維持していなければなりません。μ範囲のわずかな誤差であっても、メッシュ構造からは見えてしまいます。使用する部品には、特に注意を払っています。ケルンを本拠地としたイグスのエナジーチェーン・システムは、90年代初頭から、その真価を証明してきました。このシステムのケーブルとホースは、5,000万サイクル後でも、スムーズに機能するよう設計されています。これまで、30,000を超える当社のエナジーチェーン・システムがフラット編み機に使用され、様々な編み物製品の製作に大きく寄与してきました。
繊維機械 Stoll社のフラット編み機CMS 730 S knit&wearは、2005年に登場しました。この編み機は、同シリーズの他の機械と同様に、互換性が高く、柔軟な使用が可能で、品質は完璧です。

産業用横編機

米国では、ニットウェアの需要が非常に高いものの、製造現場では労働者が適正な報酬を得ることができていません。そのため価格圧力が高まっており、機械メーカーも当然、その影響を受けています。Stoll社製のフラット編み機は、セットアップと設定時間が短く、メンテナンスがし易く、多様な編幅が可能になることが、その特長となっています。また、連続運転で優れた品質を維持できるように設計されています。つまり、均一できれいな編み目を作れるようになっています。本編み機は24時間365日休みなく運転するため、稼働率が高く、投資対効果が非常に早いです。またフラット編み機は、原則として連続生産用に使用され、綿、ウール(シルクを含む)、人工繊維からゴム繊維まで、あらゆる種類の糸に対応しています。
例えば、最新世代のCMSフラット編み機では、いわゆる「knit & wear」と呼ばれる製品の製造が可能です。脇部分の縫製が必要なくなり、プルオーバーを機械で仕上げることができるようになりました。個々の編成時間は、模様、編み糸、および編み目幅によって異なり、1時間以上かかることもあります。編み機は、基本的にフェイルセーフであると同時に、編み目が揃っていて、連続して稼動できる高い生産性が求められます。従業員は、必ずしも最先端技術に習熟しているわけではないため、どんな言語を使っていても理解できるように、操作方法がシンプルであることが重要です。またドイツでは、業務用フラット編み機はクリーンルームのようなところで運転されることが多いのに対し、中国では、過酷な条件下で使用されているところもあります。つまり、熱以外にも、場所に応じた個別の条件設定が重要となります。機械は基本的に、油粒子を含んだ空気と接触しています。付近に、照射があります。これは、まさに編み糸や布を染色する際の化学プロセスです。さらに、機械とエナジーチェーン・システムに吹き込むタイプの編み糸には、微細な物質が含まれています。
繊維機械 使用目的に合わせて、これまで3万台以上のエナジーチェーン・システムが、フラット編み機に搭載されてきました。数年にわたって使用していても、操作がスムーズにできることが、主要件のひとつとなっています。

5,000万サイクルの可動

エナジーチェーン・システムへの需要は、年々高まってきています。キャリッジを素早く反転させることで、高性能な完成品も瞬時に実現できます。それぞれの編物地によって、スピードや針立てが変わります。銅製ケーブルとホースを使用したエナジーチェーン・システムは、何年も問題なく使用できます。どんな状況でも、壊れてはいけません。速度は、通常速度10m/s²からクイックストップ付き20m/s²まで対応可能です。キャリッジ速度は、約1.4m/sです。5,000万サイクルの可動が可能です。特殊部品は、使用していません。
Stoll社製フラット編み機はすべて、イグスのエナジーチェーン・システムを使用しています。技術的な進歩を経て、Stoll社は、イグスのエナジーチェーン 27i型を独占的に採用することを決定しました。イグスは、多岐にわたる要件に合わせるべく、改良を重ねてきました。例えば、高速アクセスによる摩耗を防ぐため、プラスチックの組成を変更しました。その結果、保持期間、さらには耐用年数を延ばすことができました。ここで非常に重要だったのは、長年に渡るパートナーシップでした。当社とStoll社は、緊密な協力関係を築いてきました。あらゆる技術的な問題に対して、協力して、エナジーチェーンに関する最適なソリューションを見つける努力を重ねています。近年は、フラット編み機が大幅に高速化しただけでなく、キャリッジの反転速度が向上したことで、機械部品の要件も変化しました。狭い設置スペースや連続加速の際は、エナジーチェーン・システムが、重要な要素のとしてその真価を発揮しています。それが、中型で安定感のあるエナジーチェーンでした。内周側から開閉可能で、取り付けも簡単です。さらに、耐腐食性があり、既定の使用期間は保証されます。
繊維機械 エナジーチェーン・システムは、高加速や、高温、油分を含んだ空気など厳しい環境条件下でも故障は許されません。

採用されている製品について詳しくはこちら

その他、幅広い分野で採用された使用事例はこちらをご覧ください。


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG