事例について:
Qx Robotics社のQx-Dextronは、薬局向けの卓上型薬調剤装置であり、 この装置のおかげで作業が減るため、薬剤師は日々の業務で顧客へのアドバイスに集中して取り組めるようになります。 薬剤師は、倉庫で目的の薬を探す必要がなくなります。 この経済的な自動化ソリューションでは、ブリスターパックのような個々の錠剤だけでなく、薬の箱全体を調剤することができます。 小規模の薬局であっても、このシステムであれば1年で投資額分の利益が得られます。
問題
薬剤師の業務には、顧客へのアドバイスだけでなく、倉庫から目的の薬を取り出す作業も含まれます。 これにより、本来であれば他の顧客へのアドバイスのために使えるはすであった時間が失われます。 その結果、薬局での待ち時間が長くなってしまいます。 薬を調達するための面倒な作業を自動化ソリューションが担うことができます。 自動化ソリューションは通常高額で、小規模な薬局にとっては経済的ではありません。
解決策:
自動化ソリューションのために、ドライリン ルームガントリーシステムが使用されます。 ここではシステムの寸法は柔軟に調整可能です。 このロボットによるピック&プレースソリューションは効率的であり、小規模の企業にとっても手頃な価格になっています。ですからこのシステムであれば、1年以内に投資額に見合った利益が得られます。 もう1つの特徴は、Qx-Dextronの革新的な設計です。ブリスターパックの薬剤のような、より扱いにくい薬の調剤を可能にしています。このシステムはエネルギー効率も優れており、1日あたりの平均消費電力量は1kWhです。
このシステムにより、全体として薬の調剤はとても迅速に行われるようになります。 薬局にとっては、薬の調剤にかかる時間が従来の3分の1以下に短縮されます。