采用igus运动塑料的无人机追踪害虫更轻巧灵敏2017/11/28
FitoStinger无人机是由西班牙TSA中心研发的。无人机配备了伸缩臂,可以精准喷洒杀虫剂。为了准确定位防治受虫害影响的区域,无人机必须坚固且轻便。因此,无人机采用了运动塑料专家igus研发的直线导轨,它由一个极轻的碳纤维导轨和一个塑料滑块构成。导轨所用材料满足所需的强度和刚度,同时重量极轻。这意味着无人机能在空中极其灵活地飞行,并且所需的驱动力更少。无人机的故障防御功能要求供能电缆和软管在倾斜、转向或旋转运动中不会和其他部件缠绕。这一要求也已经通过E2微型拖链系列和igubal基座轴承来实现了。 运动塑料在无人机应用中的优势 除了应用于虫害防治的FitoStinger无人机,igus滑动轴承也被应用于航拍、监测和货物运输无人机中。相较于金属轴承其优势很明显:塑料轴承有益于实现无人机的多样化运动,便于户外使用,同时重量轻、免润滑、免维护。 FitoStinger无人机是角逐今年manus奖项的541个参赛作品中的一个。比赛展示了各种激动人心的滑动轴承应用,奖金最高达5000欧元。更多2017年manus奖的参赛作品和获奖者的详细信息,可登陆www.manus-award.com查看。 |