モジュラー式陸上電⼒供給システム︓エナジーチェーンディスペンサー2017/11/16
港湾に停泊中の船舶の船内発電機エンジンによる排出ガスを削減しようという動きは、 船舶業界で⼤きな課題となっています。その対応策として注目されているのが、陸上電⼒ 供給(陸電供給)システムです。モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式 会社(東京都墨⽥区)は、この度、陸電供給が安全でシンプルに⾏えるようモジュラー式 給電システム「エナジーチェーンディスペンサー」を開発しました。指定の係留ポイント に「エナジーチェーンディスペンサー」を設置し、伸⻑式エナジーチェーンと⾼屈曲ケー ブルにより、安全な電⼒供給を確保します。 船舶の種類により、ケーブルガイ ドシステムに対する要件は異なりま す。フェリーの場合、陸電供給シス テムは通常「ケーブルディスペンサ ー」によって⾏われます。このシス テムは大型定置式クレーンで、1本 または複数の多心ケーブルをプラグ イン接続して延⻑します。延⻑ケー ブルにはカバーがついていないた め、使用時には潮流や波の動き、更 には貨物の積み下ろし作業によって 大きな負荷がかかります。 そこでイグスは、陸から船舶への ケーブルを安全にガイドする「エナ ジーチェーンディスペンサー」を開 発しました。 |