TRE.40.058.0.B を用いてホースとケーブルをガイドすることで、これらの問題はすべて解消されました。Sławomir 氏によると、ロボットの動きは「はるかに自由で、ほとんど優雅と言えるほど」になったとのことです。
IEC sp. z o. o. では、「すべての協働ロボットに、このソリューションを標準装備すべきだ」と評価しています。協働ロボットは、わずかな張力や圧力の増加にも非常に敏感ですが、TRE.40.058.0.B による適切なケーブル配線によって、その影響を確実に抑えることができます。
現在、結束バンドはケーブルやホースを無理に固定するためではなく、正しいストレインリリーフ(張力緩和)のために使用されており、結果として信頼性と動作安定性が大きく向上しました。