言語の変更 :

ペンを組み合わせたマルチタッチテーブルはクリエイティブなプロフェッショナルのためのもの
この革新的なプロジェクトは、ミュンヘン応用科学大学の工業デザイン科を卒業したチャミラ・ペレラの最終プロジェクトである。このペン付きマルチタッチテーブルは、デザイナー、建築家、グラフィックアーティストなど、視覚的に仕事をし、スケッチ、ブレインストーミング、プレゼンテーション、デザインを日常的に行うクリエイティブなプロフェッショナルのためのものです。クリエイティブ・オフィスのプロセスを最適化するため、このテーブルは、従来のテーブルとバーチャル・デスクトップを組み合わせたワークスペースとして機能することを目的としています。
アイデアは、紙を使わず、多くの周辺機器を使わず、煩わしいケーブルの絡まりもなく仕事をしたいデザイナーのために、インタラクティブな作業テーブルを作ることだった。このアイデアは、近い将来に実現可能なものを示すものである。"インタラクティブ・テーブルのコンセプト" 画像を前後に押し出すだけでなく、可能性の範囲内でその機能をフルに活用する。このテーブルは、使って楽しく、クリエイティブなオフィス環境で機能する思考装置であるべきで、余計な周辺機器の多くを1つのデバイスにまとめる。操作手順を簡素化し、ペーパーレス作業をサポートすることが目的であり、その結果、木とスチール製の1:1モデルが誕生した。 プロトタイプはYデスクと名付けられた。

Yデスクには垂直面と水平面がある。どちらの面もマルチタッチに対応しており、デジタルとアナログの作業面をつなぐインターフェースとして機能する。ユーザーは必要に応じてこれらをミュートし、机を通常の家具として使用することができる。このデスクは、スキャン、描画、そしてオーディオ/ビデオ会議オプションなどのコミュニケーション・ツールを1つのデバイスに統合することで、ユーザー・グループに日常的な機能を提供する。同時に、このテーブルには個性化や個人使用のためのオプションも用意されている。複数のユーザーが1台のデバイスで、一緒に、または独立してアクティブに作業することができます。何よりもまず、短い歩行距離によって日常的なプロセスが簡素化されるだけでなく、このテーブルはクリエイティブなプロセスにおいてもユーザーを刺激する。
2 drylin® リニアガイド NK-01-27 が容易な移動を保証します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00