当社の製品は、以下のような用途に使用されています。
コンセプトから実施まで。ウェハーの仕様を定量化するためのR&D測定準備を開発。
OpenHydro潮流タービンでは、当社のe-chain® E4/4とフレキシブルなchainflex® モーターおよび信号ケーブルの組み合わせにより、タービンが水深20メートルまで移動しても安全なエネルギー供給が保証される。 金属製のチェーンは海の過酷な条件には適していなかった。
風や天候に左右されることなく完璧に機能するよう、この太陽光発電システムにはポリマープレーンベアリングが使用されている。
海の波から再生可能エネルギーを生み出す世界初の装置は、主にプラスチックでできている。 イグリデュールH370製プレーンベアリングで確実な動き。
メンテナンスフリーのイグボール® ESQM-ピローブロックベアリングは25年の保証寿命があり、DEGERenergie社の単軸PVトラッカーに採用されています。
インドのアクシオム・リサーチ・ラボ社の単軸PVトラッカーに採用され、25年の寿命を保証するメンテナンスフリーのイグボールESQMピローブロックベアリング。
イグリデュールのプレーンベアリングは、太陽電池表面用半自動洗浄機TG hyLIFTにおいて、メンテナンスフリーで無潤滑のベアリングポイントを提供します。