小型でメンテナンスフリーでありながら、重要な機能を果たすプラスチックすべり軸受。何百万台もの機械、車両、装置、システムにおいて、何年にもわたって役目を果たしています。マヌス賞は2003年以来、この目立たない部品に着目してきました。ここでは過去の受賞作をご覧いただけます。
J&M Manufacturing(J&Mマニュファクチュアリング)社は、イグリデュールすべり軸受を使って顧客のコールター(すき刃)をメンテナンスフリーに保ち、潤滑油がフロアに入るのを防いでいます。
Aufratech(アウフラテック)社の外骨格は、高圧洗浄機の作業を容易にします。ドライリンリニアガイドとイグリデュールすべり軸受が使用されています。
Fiedler(フィードラー)社は、ドライリンのリニア技術を自治体車両用の高圧洗浄機に使用しています。水と汚れも問題ありません。
ロッキンガー社のボールカップリングKS80は、イグリデュール高性能プラスチック製の摩耗インサートを使用しているため、潤滑が不要です。
2021年、ケスボーラー社は追跡車の揺動軸とテンション軸にプラスチックすべり軸受を使用したことでマヌス金賞を受賞しました。
林業作業員の伐採をより安全にするため、Forstreich 社はメンテナンスフリーのベアリングポイントを備えたスキン・ウェッジを開発しました。
球面軸受、すべり軸受、プラスチック製リニアガイドにより、Arcora社は形状記憶合金を使用したメンテナンスフリーの日射遮蔽ファサードシステムを実現しました。
フィンビンは、そのインテリジェントなゴミ箱が評価され、2021 グリーンマヌス賞を受賞しました。このゴミ箱はゴミを圧縮し、満杯になると管理システムに通知します。
イグリデュールすべり軸受とドライリンリニアガイドが、ToolTec社の水中ライザーとパイプの洗浄装置に使用されています。過酷な環境にもかかわらず、低メンテナンスのベアリングです。
2019年、CEC Catamarans 社がスポーツ用双胴船にプラスチックベアリング技術を採用したことで、銀賞を受賞。重要な条件は無潤滑であることでした。
ケンプ社は、アクセルリングに3Dプリントされたスライドエレメントを使用しています。このスロットルリングにより、足を使えないドライバーでもハンドル操作でアクセルを踏むことができるのです。
Pathway(パスウェイ)社の外骨格には、様々なプラスチックベアリングが使用されています。作業中の首、肩、背中の緊張を防ぎます。
オーシャン・イノベーション・システムのロボットアームは、水深500メートルまで潜水可能で、プラスチック製ベアリングのおかげで海水でも問題なく使用できます。
ブレーメン大学のチームが開発したこのロケット・モジュールは、スペースデブリの動きと位置を記録し、それを回収するために使用されます。
ドライリンリニアガイドとイグリデュール滑り軸受を使用した人工内耳挿入用ロボット。最大限の精度と無潤滑操作が要求されます。
MAI international(マイ・インターナショナル)社とそのスクリード剥離機が受賞。スクリード層の背中と膝の負担を軽減します。
このレーザーベースの3Dプリンティングマシンは、チタン、アルミニウム、スチール、さらには金から個々の金属部品を作成します。Aerosud(アエロスッド) ITCはここで耐熱プラスチックベアリングを使用しています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00