耐屈曲/可動用 複合ケーブル


電気工学では、サーボドライブへの接続ケーブルを「複合ケーブル」と呼んでいます。複合ケーブルは、周波数変換器とモーターを接続します。周波数変換器がモーターの電源供給を担っているということは、電圧曲線の形状を調整することで速度を調整できるということです。これは通常、パルス幅変調で行われますが、これは電圧曲線上のスパイクを意味します。そのため、複合ケーブルには、より高い電圧クラス(600V/1000V)と全体シールドが必要です。サーボモーターには温度センサーやブレーキが付いているので、ケーブルにはこれらの機能のために2つのベアシールドが追加されています。
複合ケーブル一覧へ

複合ケーブルの設計

複合ケーブルには2種類の異なるシールドがあります。一つは全体シールドで、外部に対するEMC性能が正しくなるようにします。これにより、他の機械部品が破壊されるのを防ぐことができます。もう一つはブレーキと温度センサーのペアシールドで、動力線の干渉が周波数変換器の制御回路に伝わらないようにしています。これらのシールドは、機械的負荷に応じて設計が異なります。ケーブルの機械的負荷が大きいほど、シールド設計の質を高める必要があります。実際、当社のハイエンドケーブルでは、シールドは非常に高い遮蔽率(最大90%)でなければなりません。さらに、ケーブル内の制御ペアには、EMC特性が優れているだけでなく、特殊な設計により非常に早く加工できる特殊な層を使用しています。

PURが必ずしも解決策にならない理由

PURはチェーンケーブル用、PVCは固定設置用。これが、ケーブル市場の共通認識です。しかし、それは正しくありません。イグスでは、ケーブル試験施設で様々な外被材質を長期間にわたって徹底的に試験してきました。その結果、PURは多くの用途に使用できる非常に優れた素材ですが、エナジーチェーン内で必ずしも常に使用する必要はないという結論に達しました。
これは、PVCの方が耐摩耗性に優れており、低コストだからです。しかし、ケーブルがオイルに触れる場合にはPURが不可欠です。
CF27.25.15.02.01

工作機械

様々な工作機械に使用される複合ケーブル

チェーンフレックス複合ケーブルの様々な能力が発揮される応用分野として、連動した工作機械があります。このような機械では、各軸にほとんどスペースがないため、当社のCF270.UL.Dケーブルシリーズがよく使用されます。主軸では半径が大きくなることが多いので、CF897シリーズを使用すればコスト削減につながります。このシリーズは、撚りのピッチが長く、大きな曲げ半径に最適です。連結された機械の上にあるガントリーには、長いストローク用のエナジーチェーンが使用されています。この用途は高加速でスライド走行するため、内被が必要ですが、CF27.ULにはそれが装備されています。すべてのシリーズには、工作機械にとって基本的に重要な共通点がいくつかあります。一つ目はUL認証を取得していること、二つ目は耐油性のある外被を採用していることです。三つ目は、最大1,000万往復回数の明確な耐用年数の宣言が付いた最大36ヶ月の無償交換保証です。ぜひ、当社のチェーンフレックスの幅広い選択肢を活用して、最もコスト効率の高いソリューションを開発してください。お気軽にご相談ください。

最適な製品がまだ見つからない?


当社のオンラインツール

最適なケーブル種類を選び、予測寿命を計算し、その製品をオンライン注文することができます。
製品検索

製品検索

適切なケーブルを素早く提案
可動ケーブル 寿命予測計算ツール

可動ケーブル 寿命予測計算ツール

チェーンフレックスケーブルの寿命予測計算
銅サーチャージ計算ツール

銅サーチャージ計算ツール

現在の銅サーチャージを計算
チェーンフレックス コンフィギュレータ

カスタムケーブル用コンフィギュレータ

短時間でカスタムケーブルを構成

エナジーチェーン

ケーブルに合うエナジーチェーンをお探しですか?

レディーチェーン

... それとも、組立済みシステムをお探しですか?