シールド付きロボットケーブル


耐屈曲ツイストペアケーブルや二重(各対)シールドケーブル。可動部に最適で断線/ノイズを防止

データケーブルとは、データや情報を単純に伝送するための多心ケーブルです。情報が送信側から受信側に安全に移動することが重要です。これを確実にするために、特別なシールド要件があります。イグスのデータケーブルは、動きながら大容量のデータを安全に転送しなければならない場所で使用されます。通常はシールドされており、さまざまなアプリケーション信号を伝送します。その線心は非常に細く、区別するために色のついた絶縁体が使われています。以前は、これらのケーブルはもっと頻繁に使用されていましたが、アプリケーションでは徐々にバスケーブルに置き換えられています。もちろん、今でも使い道はありますし、お客様にもよく使っていただいています。これらは簡単なデータを送信するための安価なソリューションであり、様々な機械的および電気的設計があります。ケーブルは、3種類の異なる外被材質で利用可能です。この選択により、さらなる節約の機会が得られます。
 
データケーブル一覧へ


なぜDIN47100?それは何ですか?

DIN 47100は、ケーブルの線心を識別するためのカラーコードシステムです。このコードシステムは、あらゆる業界で知られており、標準的なものと考えられていますが、当社のケーブルはまだすべてが色付きの線心を持っているわけではありません。それはなぜでしょうか?カラーコードは標準的なものですが、非常に細い線心の場合のみです。ここでいうイグスの線心とは、0.75mm²以下のものを指します。太い線心の場合、製造コストが安い黒い線心に白のナンバリングを使用します。しかし、このナンバリングは読みづらく、断面積が非常に細い線心では製作できないこともあります。カラーコードは線心を識別するために導入されました。線心数が多い場合は、色の数も限られているため、線心にリング状のマーキングを追加します。
DIN 47100

層撚りの線心、ツイストペア、ペアシールド付きのツイストペア

層撚り/ツイストペア/ペアシールド

当社のデータケーブルは、異なる機械的品質だけでなく、3種類の電気的設計でも用意されています。データを伝送する際には、電気技術的なパラメータを確認する必要があるため、お客様には3種類の構造を提供しています。これらの特別なパラメータは、ツイストペア構造とペアシールドの統合によって維持されます。ツイストペア構造により、線心間のクロストークを最小限に抑えることができます。また、ツイストペアは、平行の線心よりも、電気的・磁気的な干渉場に対する保護に優れています。撚りによって、ケーブル内部の磁界による乱れがほぼ相殺されます。より高いレベルの保護が必要な場合は、ペアシールド付きのケーブルをお勧めします。これらは、個々のペア間の電磁干渉に対する追加の保護を提供します。

カッド撚りと近端クロストーク

そもそもカッド撚り構造とは?

4心ケーブルの場合、この構造がケーブル内の線心の配置を決定します。データケーブルには通常、色付きの線心がありますが、ここでは説明を簡単にするために1〜4と表記します。従来のケーブルでは、線心を時計回りに表記していました。つまり、例えば、1は左上、2は右上、3は右下、最後に4は左下ということを意味します。カッド撚りでは、ケーブル内の線心の順番は1、3、2、4となります。1-2と3-4のペアは、信号が重ならないように互いの磁界が垂直になっています。これにより、近端クロストークを回避することができます。詳細はブログでご紹介しています。

 


最適な製品がまだ見つからない?


当社のオンラインツール

最適なケーブル種類を選び、予測寿命を計算し、その製品をオンライン注文することができます。
製品検索

製品検索

適切なケーブルを素早く提案
可動ケーブル 寿命予測計算ツール

可動ケーブル 寿命予測計算ツール

チェーンフレックスケーブルの寿命予測計算
銅サーチャージ計算ツール

銅サーチャージ計算ツール

現在の銅サーチャージを計算
チェーンフレックス コンフィギュレータ

カスタムケーブル用コンフィギュレータ

短時間でカスタムケーブルを構成

エナジーチェーン

ケーブルに合うエナジーチェーンをお探しですか?

レディーチェーン

... それとも、組立済みシステムをお探しですか?