言語の変更 :
イグリデュールでは、素材の摩擦係数と摩耗率に関する様々な試験を実施しました。イグリデュール® JとJ4という材料で作られたベアリングとリニアベアリングフォイルを、金属シャフトと比較して様々な木製シャフトでテストしました。この研究により、再生可能な原材料である木材を使用した結果が得られました。

Lars Fenger drylin® 製品開発者
"drylin® R on wooden shafts" 研究の決め手は何でしたか?
当社の drylin® リニア滑り軸受は面圧が低いため、一般的に表面が柔らかい丸シャフトにも適しています。表面を硬くする必要があるボールベアリングとは正反対です。アルミニウム製シャフトとチューブはすでに当社の製品ポートフォリオにありますし、非常に軽量なカーボン製シャフトもあります。また、再生可能な原材料である木材を使った研究も行っています。
どのような試験が行われたのですか?
イグス® の研究所で曲げ強度試験を行い、多種多様な木材の中から最初の選択を行いました。また、摩擦係数と摩耗の結果は、適切な種類の木材で測定されました。
その結果は?
要するに...木材とドライリン® リニアテクノロジーは機能する。しかも非常にうまくいった。その結果、決定された摩擦係数は、スチールやアルミニウムの結果とわずかに異なるだけでした。また、ベアリングとシャフトの摩耗結果も非常に有望なものでした。 特に新しいドライリン® R-econリニア滑り軸受J4との組み合わせでは、蒸したブナのような木材が良い結果をもたらす良い相手となります。
何が特に重要なのでしょうか?
テストは乾燥した実験室環境で行われました。ステンレス鋼などとは対照的に、汚れや湿気は測定結果を大きく変えます。私たちは木材の試験シリーズを常に拡大しており、現地での入手可能性も重要な役割を果たしています。見本市では、このトピックに関する初期の顧客経験を収集し、ドライリン(® )と木材を使用した顧客プロジェクトをサポートしたいと考えています。木製シャフトにすべり軸受を使用した最初の顧客アプリケーションはすでに存在しています。
1

手動で高さ調節と傾斜が可能な木製デスク。
1

drylin® R はステアリングの動きを前輪から後輪に伝えます。
1

ここで使用されている drylin® R プログラムの素材は、見本市の高い条件にも容易に耐えられます。
1

その他の応用例をご覧ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00