耐屈曲/可動用エンコーダケーブル


エンコーダケーブルは、一般的にどのドライブユニットにも付いており、明るい緑色で識別されます。これはDESINAに起源を持ち、工作機械を超えて確立されています。その仕事は、エンコーダシステムの信号を周波数変換器にフィードバックすることです。タコメーターケーブルとも呼ばれています。信号伝送用のデータ線を多数搭載しています。角度エンコーダが生成するさまざまな信号は、モーターの正確な動きをマッピングし、その動きに合わせて送信されます。原則として、エンコーダシステムのデータをケーブルで伝送するだけでなく、エンコーダへの電源供給も実現しています。
エンコーダケーブル一覧へ

チェーンフレックス CF113

メーカーによる構造の違い

市場には様々な計測システムメーカーがあります。電気的に同一の設計要素も、メーカー間の違いを強調します。線心と断面積の組み合わせ、導体の色、線心のシールドは、メーカーによって大きく異なります。イグスでは、エナジーチェーンの動きに重要な要素(外被、シールド、内被など)を調和させています。これにより、耐久性を最適化することができます。

DriveCliq – Siemens対応

DriveCliqは、シーメンス(Siemens)のデジタルエンコーダインターフェイスです。この規格は一般に公開されており、他のメーカーも使用することができます。以前の世代で一般的に使用されていたロータリーエンコーダとは異なり、このエンコーダシステムにはCAT5イーサネットエレメントと2本の太い供給線が搭載されています。接続は通常、RJ 45コネクタと同様にデータを伝送するYamaichiのコネクタを使用しますが、ノッチの左右に電源接点があります。このピン配列は、制御盤用のIP20ハウジングやフィールド用のIP65ハウジングにも採用されています。M12は、より堅牢でコンパクトであり、高価な接続用カップリングを必要としないため、コネクターの中でも地位を確立しています。
drivecliq


drivecliq

DriveCliq – 工作機械の標準

数年前、従来のアナログエンコーダシステムから、当時はまだ新しかったDriveCliqへの移行が広まっていました。当社は、この移行において、WALDRICH社(本社コブルグ)のような主要なお客様をサポートすることができました。新しいコネクタでは、長いケーブル長さとの組み合わせで課題が生じました。当社は協力して、機械加工性とデータ伝送において元のソリューションよりもはるかに優れた、非常に堅牢なM23丸型信号コネクタのソリューションを開発しました。カタログに載っていないソリューションをお探しの場合は、当社にご連絡ください。お客様の用途を詳しく調査させていただきます。

エキスパートに相談

内被が長いストロークや小さな曲げ半径で重要な理由

当社の内被は、線心構造とシールドの間に位置し、ハイエンドケーブルのユニークな設計ディテールとなっています。繊細な線心を保護・誘導するとともに、シールドを支えています。この2つの機能は、ケーブルが最も過酷な力を受ける長い走行距離と小さな曲げ半径の両方で非常に重要です。

最適な製品がまだ見つからない?


当社のオンラインツール

最適なケーブル種類を選び、予測寿命を計算し、その製品をオンライン注文することができます。
製品検索

製品検索

適切なケーブルを素早く提案
可動ケーブル 寿命予測計算ツール

可動ケーブル 寿命予測計算ツール

チェーンフレックスケーブルの寿命予測計算
銅サーチャージ計算ツール

銅サーチャージ計算ツール

現在の銅サーチャージを計算
チェーンフレックス コンフィギュレータ

カスタムケーブル用コンフィギュレータ

短時間でカスタムケーブルを構成