言語の変更 :
移動が伴う生産工程では、使用する機械に、すべり軸受やリニア軸受など、数え切れないほどの軸受が使用されます。機械設計者の目標は、どこも同じで、高い走行性能と低摩耗性を備え、弾力性が高く、メンテナンスが容易なベアリングを必要としています。
世界的に有名なブラシ製造機メーカーであるWöhler Brush Tech社は、同社製の機械の軸受部に、イグリデュール、ドライリン、すべり軸受、リニアベアリング等、様々なベアリングを使用しています。その結果、どのような利点が生まれるのでしょうか。
耐久性、磨耗の最適化、取り付け易さ
潤滑剤を配合した高機能ポリマー製ベアリングは、摩擦係数が最適化されているため、製品寿命が非常に長くなりました。このため、Wöhler社では、購入したドライブアクスルからベアリングを取り外し、イグリデュール・ベアリングまたはドライリン・リニアベアリングに交換しました。
しかしながら、ある時点でベアリングの寿命が尽きても、ベアリングの摩耗がすぐに故障につながるわけではありません。その代わり、すき間が徐々に大きくなることが分かってきました。これが分かったおかげで、突然の生産停止は避けられ、ベアリングの交換も計画的に行えるようになりました。
同社はまた、多層材質で作られたすべり軸受に比べて、単層材質の軸受は、取り付けが簡単であることも高く評価しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00