言語の変更 :

USB(Universal Serial Bus)は、コンピュータに外部機器を接続するために使用されるシリアル・バス・システムである。1996年に導入され、主に家庭用コンピュータやパーソナル・コンピュータで使用された。しかし、現在ではビジョンカメラなどの産業用アプリケーションでも使用されるようになっています。その登場以来、一般的に異なるコネクタを装備していた多数のインターフェイス・タイプが置き換えられました。こうしてUSBは、操作中にデバイスを接続でき(ホットプラグ)、接続されたデバイスが自動的に認識されるという利点もある規格へと発展しました。
USB1.0が登場した1996年当時、データ転送速度は最大でも12Mビット/秒とまだかなり遅かった。12Mビット/秒とまだかなり遅かった。2000年にUSB 2.0が規定され、データレートは480Mbpsになりました。これは現在でも最も広く使われているバージョンです。2014年に導入されたUSB 3.1 Gen 2ではすでに最大転送速度が10Gbit/sとなっており、2017年に規定されたUSB 3.2では20Gbit/sに引き上げられた。
USB接続のデバイスは、主に工業用画像処理の分野で使用されます。もちろん、機械やシステムを操作するためのUSBキーボードやその他の外部デバイスも考えられます。また、携帯電話のカメラ制御にも応用されています。
USBケーブルは通常、携帯電話の接続ケーブルのような低荷重用のフレキシブルケーブルとして提供されている。これらはしばしば固定長で供給されるため、ユーザーは適切な長さを選択するだけでよい。
しかし、エネルギー・チェーンの用途では、エネルギー・チェーンの動きに合わせた高品質のケーブル構造を持つUSBケーブルを使用する必要があります。chainflex® USBケーブルは、特に光学品質管理システムでその地位を確立しています。
igus® の chainflex® ケーブルプログラムでは、USB 2.0 および USB 3.0 ケーブルをさまざまなデザインで提供しています。 CFBUS.065およびCFBUS.066では、データペア用に異なる断面を持つ2本のUSB 2.0ケーブルが用意されており、より長い伝送長に対応します。CFBUS.PVC.068およびCFBUS.PUR.068は、USB 3.0規格に使用できます。
すべての chainflex® ケーブルと同様、USB ケーブルにも同じ品質基準が適用されます。USB 2.0ケーブルかUSB 3.0ケーブルかは関係ありません。そのため、チェーンフレックス® の保証は、ここでも36ヶ月間、最大1,000万ダブルストロークの耐用年数が適用されます。
USBケーブルの最大伝送長の問題は、過小評価されがちである。最大ケーブル長はケーブルの種類に大きく依存するため、ここでは一般的に注意が必要です。固定設置用のケーブルは、常時移動用に設計されたフレキシブル・ケーブルよりも常に減衰が小さくなります。つまり、伝送長は固定設置用ケーブルよりも短くなります。
チェーンフレックス(® )バスケーブルは、ケーブルの種類にもよりますが、機械的には最大400メートル以上の移動距離に対応するように設計されていますが、バスシステムのデータ転送速度はケーブル長が長くなるにつれて低下します。USB 2.0では、リピータなしで最大5 mのケーブル長が可能です。USB 3.0ではわずか3メートルです。特に、HDカメラのような全データ転送レートを必要とするUSB機器では、ケーブル長が問題になることがあります。ケーブルの減衰とケーブルの長さが組み合わさると、伝送速度が低下し、伝送エラーにつながる可能性があります。しかし、エネルギー・チェーン用の柔軟性の高いUSBケーブルの場合、必要であればケーブルの長さを短くできることが、私たちの経験から分かっています。必要な伝送速度にもよりますが、可動USB 3.0ケーブルでは2.50 mまでしか可能でない場合があります。 しかし、この長さは周囲条件やアプリケーションの要求によって上下に変化することもある。

chainflex® USB ケーブルは、ドラムまたはケーブルリングに1m単位でご注文いただけます。さらに、イグス® では、これらのケーブルを組立済みレディケーブル® としても提供しています。つまり、すべての chainflex® イーサネットケーブルは、1 本からご希望の長さの既製ケーブルとして注文することもできます。readycable® オンラインショップでは、さまざまなケーブルやコネクターをお選びいただけます。フィルタ機能により、適切なタイプを選択できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00