言語の変更 :
1

コアの数と断面によって、ケーブルのコアには自由空間が形成される。可能であれば、これは本物のコア・エレメントで埋めるべきである(よくあるように、廃棄物から作られたフィラーやダミー・コアではだめである)。これにより、上の撚り線構造を確実に支え、撚り線がケーブルの中心に移動するのを防ぐことができる。

いくつかのテストシリーズにおいて、個々のワイヤーの直径、ピッチの長さ、方向を調整した組み合わせが、動きに最適化されたケーブルにおいて最も曲げに強いソリューションであることが証明されています。細すぎる単線は非常に柔軟なケーブルになりますが、キンクする傾向が強くなります。

絶縁材は、ケーブル内で互いにくっつかないように設計されなければならない。絶縁体には、導体の撚り線を支える役割もあります。この目的のために、最高品質の高圧押し出しPVCまたはTPE材料のみが使用されます。これらの材料は、e-chains® 、数百万キロメートルのコアで実証されています。

安価なフリース、フィラー、付属フィラーの代わりに、ガセット充填押出成形インナージャケットを使用。この措置により、ストランド構造が長手方向に確実にガイドされる。さらに、ストランド構造がほつれたり移動したりすることもない。このように、インナージャケットはシールドの強固な土台として機能する。

全体的なシールドは、押し出し成形されたインナー・ジャケットの上に最適な編組角度でタイトに製造する必要があります。緩く開いた編組、あるいはループ状の編組は、電磁適合性保護を著しく低下させ、シールド線の断線により特に早く故障する可能性があります。編組シールド全体をタイトにすることで、撚り線構造のねじれ保護がさらに強化されます。

PVC、PUR、TPEのアウタージャケットは、耐紫外線性から低温での柔軟性、耐油性からコスト最適化まで、幅広い要求を満たすことができる。しかし、これらに共通するのは、ジャケット素材が耐摩耗性に優れ、くっつかず、柔軟で、しかもサポート性を備えていることです。どのような場合でも、ジャケットは圧力をかけて押し出さなければならない(ガセット充填)。

UL 検証済み: chainflex® は、世界的に権威のある試験機関から最高の評価を得ています。
イグスは、3,800m² の試験ラボでの 30 年以上の経験と 700 件の並行試験により、ケーブルの耐用年数について信頼性の高い予測を立てることができるため、明確な良心を持って特殊ケーブルに 4 年間の保証を提供しています。
イグスは現在、ドイツ企業として初めて、チェーンフレックス・ケーブルでこの約束を検証しています。綿密な認証プロセスにおいて、米国の機関である"Underwriters Laboratories" は、**"**igus4-year chainflex® ケーブル保証と年間 20 億回の試験サイクルに基づく耐用年数計算"の記述の正確性を確認しました。これにより、ケルンに本社を置くイグスは、欧州で初めて試験機関によって広告文言の真実性が確認されたことになる。今後、世界中の工場から出荷されるチェーンフレックスケーブルには、イグスを示す固有番号B129699のULマーケティングラベルが貼られないことはない。
在庫のある1350本以上のケーブルのうち、合計1044本がすでに古典的なUL認証を取得しています。これは、米国でシステムをスムーズに試運転するための必須条件です。 そのため、アメリカへのシステム輸出はスムーズに行われます。UL認証とULマーケティングラベルの組み合わせにより、スムーズな輸出が二重に保証されます:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00