×
モーション・プラスチックのサステナビリティ
プラスチックは話題性のある素材です。私たちは、高機能プラスチックが資源保護や環境保護に貢献できることを知っており、それを企業活動の中心に据えています。
私たちは、プラスチックを「使用前」「使用中」「使用後」の3つの段階で捉えています。 このページでは、製品や日常生活におけるイグスの持続可能性についての回答をご紹介します。 まだすべてに答えが出ているわけではありませんし、特に持続可能な生産に関しては、まだ答えや解決策を模索している段階です。
使用前:
プラスチックや部品の生産
使用中:
使用中のプラスチック
使用後:
使用後のプラスチック
未だ解決していない問題点:
原材料の生産に伴うガスや化学物質の排出
使用時の摩耗
化石原料である石油への依存度
目標:
2025年までに、私たちの建物と生産活動をカーボンニュートラルにしたいと考えています。
イグスの取り組みについて(PDF)
気候中立(クライメイト・ニュートラル)に関する最新情報
2021年、
CO2排出量を2020年比で31.2%削減
しました。この数値は、スコープ1とスコープ2の排出量に関連しています。2021年半ばのグリーン電力への転換と、2021年10月のクライメイト・ニュートラルガスへの転換が、ここで重要な役割を果たします。
スコープとは?イグスのブログ記事へ(※英語)
プラスチックの3つの段階
使用前 ...
プラスチックや部品の生産
エネルギーバランス
1m³のプラスチックを製造するために必要なエネルギーは、1m³の鉄やアルミニウムを製造するために必要なエネルギーの約50%です。
オイルの消費量
高機能プラスチックの生産は、世界の石油消費量のわずか0.5%に過ぎません。
消費電力
当社は100%グリーン電力を購入し、 機械設備の電力消費を抑えています。エネルギー効率が40%向上した射出成形機を導入し、古い機械と置き換えます。 2021年は、生産時間を増やしながらもエネルギー消費量を11%削減しました。
99% リサイクル
射出成形の生産で発生するリジェクト品(スプルー、不良品)の99%はリサイクルされ、製造工程に戻されます。
クリーンイグスプロジェクト
磁気フォイル、ガイドプレートなどの機械的な対策により、生産工程で部品が落下し廃棄物になることを防ぎます。これらの施策により、2021年の廃棄物比率(生産廃棄物+被加工材)を21%削減しました。
このプロジェクトについて詳しく
環境・気候の認証
環境マネジメント規格 ISO 14001
環境方針を透明で分かりやすいものにするため、2019年に環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証をイグス・ドイツ本社が取得しています。これにより、カーボンニュートラルな工場を目指すことができます。
ISO 14001について詳しく
エネルギーマネジメント規格 ISO 50001:2018
イグス・ドイツ本社のエネルギー管理システムは、国際規格の認証を受けています。ISO 50001規格の主な目標は、システムとプロセスを設定することにより、企業がエネルギー関連のパフォーマンスを向上させるよう支援することです。
使用中 ...
使用中のプラスチック
無潤滑
年間2700万トンの油脂が世界の環境を汚染しています。 私たちの樹脂は潤滑油を必要としません。
世界で販売されている潤滑油の50%が、環境中に排出されている。 (出典: M. P. Schneider, 2006)
1リットルのオイルが1,000,000リットルの飲料水を汚染。 (出典: Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp., 2008)
乗用車の総燃料消費量の1/3は、エンジン、ギヤボックス、タイヤ、ブレーキの摩擦に使われている。 (出典: K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012)
世界の潤滑油需要は年率2%で増加すると予測 = 2019年には4540万トン。 (出典: The Freedonia Group, 2015)
製品寿命
私たちのプラスチックは、摩耗に対して最適化されています。 腐食せず、グリスや汚れの影響も受けません。 長持ちするので、頻繁に交換する必要がありません。 当社試験施設での数多くのテストにより、正確な製品寿命を算出することができます。
軽量
プラスチックはスチールよりも軽量なため、動かすのに必要なエネルギー量も小さくなります。 飛行機内において、もし金属複層軸受の代わりにイグリデュールすべり軸受が使用されると約4kgの軽量化になります。 これにより燃費が向上します。
比較: イグリデュール vs. 金属複層軸受
省エネルギー
私たちの樹脂は、トライボロジーの観点から最適化されており、低摩擦を実現しています。 また、軽量化により、機械部品を動かすための駆動エネルギーが少なくて済むようになりました。
自己潤滑の仕組み
予知保全
「部品が寿命に達するまで交換しない」というのが私たちのスマートプラスチック製品の背後にあるアイデアです。 センサが摩耗を検知し、必要な時に部品は交換されます。資源は慎重かつ合理的に活用されます。
スマート・プラスチックの代表的な特徴
交換可能なパーツ
摩耗発生時にアプリケーション全体を交換する必要がないということが、リニアガイド用の交換ベアリングを開発したときの主要なアイデアの1つでした。 レールを損傷することなく、ベアリングハウジングを再利用できます。これは資源を節約し、費用を削減します。
簡易交換式ベアリングの仕組み
バイオポリマー
イグリデュールN54で、再生可能資源を54%使用したすべり軸受を開発しました。 バイオポリマー製ベアリングは、部品を持続可能にできることを示しています。
イグリデュール すべり軸受N54
使用後 ...
使用後のプラスチック
チェーンジリサイクルプログラム
イグス・ドイツ本社では、使用済みプラスチック製エナジーチェーン(ケーブル保護管)をメーカー問わず回収し、リサイクルしています。当社のプログラムはユニークで、2022年9月に
ラインラント ビジネス賞
の「サステナビリティ」部門を受賞しました。回収したプラスチック材は、当社の再利用に回すか、リサイクルパートナーに提供します。お客様には、お送りいただく使用済みエナジーチェーンの重量に応じたバウチャーをお渡ししています。2021年12月現在、すでに25.97トンの材料を受け取っています。ぜひお送りください。(日本未対応)
チェーンジリサイクルプログラムについて詳しく
HydroPRS リサイクル
未分類のプラスチック廃棄物の油化処理を20分で行う新技術、HydroPRS(Hydro Plastic Recycling Solution)を採用しているMura Technology社に500万ユーロを出資しました。圧力、温度、水で資源を守ります。2021年4月に第1大規模工場の建設が始まり、Mura Technology社に協力する企業が増えています。
このプロジェクトについて詳しく
資源保護プロジェクトと取り組み
ラインオクトパス(「Rheinkrake」)- 浮遊式ごみ収集トラップを支援
毎日、大量のごみがライン川から北海へ流れ込んでいます。その量は非常に膨大です。ケルンにある団体、K.R.A.K.E.(「Krake」はタコの意味)は、長年にわたりライン川周辺のごみ問題に積極的に取り組み、ごみ収集活動を行ってきました。2022年9月、同団体は浮遊式のごみ収集トラップを採用し、さらに大きな一歩を踏み出しました。水面に浮遊するごみは、ロンドン式のパッシブトラップの中に流れ込み収集されます。団体メンバーは、ごみトラップで収集されたごみを定期的に陸に揚げて記録し、その後、ボン大学の協力のもと科学的な評価を行います。これにより、ライン川におけるプラスチックごみの長期的な調査が可能になると期待されています。イグスは、この勇気あるプロジェクトのスポンサーであることを嬉しく思うとともに、プロジェクトの成功を願い、その取り組みに感謝します。
このプロジェクトとK.R.A.K.E.について詳しく(ドイツ語サイト)
植樹
最初はお客様へのクリスマスプレゼントとして始まりましたが、今ではドイツだけでなく、トルコやメキシコ、インドなどでもいくつかのキャンペーンが行われています。苗木から大きな都市の樹木まで、大小のキャンペーンで木や茂みを植えて世話をしています。大規模な植樹エリアを新たに創出することで、大気中のCO
2
軽減に役立つことを願っています。
植樹プロジェクトへ
陸上電力でコンテナ港の汚染物質排出対策
港湾でコンテナ船のディーゼル発電機を稼働させることは深刻な問題です。これらは、環境および大気中に、微細な粉塵、窒素、硫黄酸化物、CO
2
を放出します。当社は、2022年に移動式陸上電力供給システム(iMSPO)を開発しました。これは、コンテナ船に陸上電力を簡単、迅速、そして何よりも柔軟な方法で供給できる自走式のソケットです。環境にやさしい製品を使うことで、「ゼロエミッション港」の実現に大きく近づくことができます。
コンテナ船向け陸電システムについて詳しく
PC類のセカンドライフ
製品寿命を過ぎた電化製品をイグスはどうするでしょうか?最近まで、そうした製品は廃棄物として大量に処理されていました。年間最大5トンもの電子廃棄物が発生していたのです。それは今や過去の話です。イグスの研修生で構成される
「reguse」
というワーキンググループは、電子廃棄物の中から、例えばノートパソコンやデスクトップ、モニターなどのまだ使用できるものを回収しています。そして、古いデバイスを再調整し、イグス社員に安価で提供したり、学校や協会などに寄付したりします。その収益は、サステナブルなプロジェクトに充てられます。
reguseについて詳しく
リサイクルとモビリティの融合 ― igus:bikeプロジェクト
錆びない自転車。メンテナンスも潤滑油も不要です。イグスは強力なパートナーと共に、未来の都市型自転車を作っています。フレームからベアリング、歯付きベルトに至るまで、90%以上がプラスチック製で頑丈、耐久性に優れます。原材料の多くは、プラスチック廃棄物からのリサイクル品でカバーできます。詳細はこちらをご覧ください。
igus:bikeについてさらに詳しく
世界各地の省資源の取り組み
イグス オーストリア
太陽光発電で走行する電気自動車
現在、イグスのオーストリア支社では電気自動車を使用しています。2022年10月現在、社用車としてすでに5台の電気自動車が導入されており、さらに5台を発注済みです。そのうち3台は太陽光発電で走行する車両を使用し、サステナビリティにも配慮しています。これを可能にしたのが、カーポートや住宅の屋根に設置された太陽光発電システムです。このシステムにより、自宅や自社施設の前にある駐車スペースで充電でき、朝には充電が完了しているため、サステナブルなだけでなく、充電に対するストレスもありません。
イグス デンマーク
地熱エネルギーと雨水の利用
デンマークの社屋は、会社独自の地熱システムから熱を供給されるヒートポンプで暖房が行われています。このシステムにはバッファータンクがあり、夏場の冷房工程時の余熱を吸収して冬場の暖房に利用しています。ポンプの稼働には100%グリーン電力を使用しており、風力タービンのエネルギーで発電しています。また、雨水は建物の屋上から集水され、建物外側の階段で浄化処理された後、Lysholt Allé沿いの水路に流されます。
イグス シンガポール&マレーシア
オフィスと組立部門での効率的なエネルギー管理
イグスのシンガポール支社およびマレーシア支社のスタッフは、オフィスや組立部門のエネルギー消費量を削減するために、いくつかの対策を施しました。
234個の電球をLEDに交換
ゾーン照明用スイッチの再編成
使用していない装置や機器の不要な待機電力を排除
営業時間外のエアコン運転停止
1人でオフィス勤務している場合は全体照明ではなく、LEDの卓上照明を使用
イグス ドイツ
押出機の再冷却システムで60%の節水を実現
丸棒製造用押出機を正常に機能させるためには、冷却が必要です。そのために、冷水を機械に通します。これまでは、作業中に熱くなった水を下水に流していました。しかし、今回採用した再冷却システムでは、機械を通過した水が、クーリングタワーで再び冷やされ、貯水された後、再度マシンの冷却に使用されます。当社では、このような再冷却システムを射出成形機にも使用しています。
図をフルサイズで表示
イグス スペイン
オフィスビルのソーラーパネル
2021年以来、イグス・スペインのオフィスビルの屋上には29枚のソーラーパネルが設置されています。それによって発電された電力は、電力必要量全体の3分の1をカバーしています。
Previous
Next
サステナブルなイノベーション 2022
多くのすべり軸受のCO2排出量
私たちは、販売するすべての部品のCO2排出量を測定し、透明化するだけでなく、一貫して削減するよう努力しています。その第一歩として、売れ筋のすべり軸受1つ1つのCO2排出量をウェブショップに表示しています。
すべり軸受のCO2排出量について詳しく
クレードルチェーン E2.1.CG
100%再生材を使用した初のエナジーチェーン。イグスchaingeプログラムに基づき、新しいE2.1(マイクロ)カタログ製品群は、100%リサイクル材から作られ、当社の試験施設での試験をクリアしています。
リサイクル素材から作られるエナジーチェーンについて詳しく
イグリデュールECOすべり軸受の製品ラインナップ
新しいサステナブルなイグリデュールECO材質である、ECO H、ECO P、ECO A180、ECO Gは、長年の実績がある既存売れ筋材質の100%再生材で構成されています。他の材質と同様に試験をクリアし、様々な用途に適しています。
再生材から作られるすべり軸受について詳しく
スライド部が交換可能なリサイクルアダプタ
アダプタは100%リサイクルのイグスポリマーP4製、スライド部はリサイクル材の含有率が高いイグリデュールJ4製です。分割型アダプタにより、丸軸上で素早いベアリング交換が可能です。
リサイクル素材で作られたドライリン アダプタについて詳しく
Previous
Next