自動車工場の予知保全とは?交換の頻度を抑えてコスト削減

そもそも、予知保全とは、、、?予防保全とは違うの?

予知保全という言葉をご存じでしょうか?予防保全とは違うの?と思われる方もいるかもしれません。
  • 予防保全:予防保全とは、現在一般的に用いられている定期保全の方法です。
    製品ごとに一定の保守期間を設定し、一定期間が経過することで交換の時期とします。
     
  • 予知保全:予知保全とは、最近使われ始めている、新しい保全方法です。
    実際の稼働条件から予測される製品寿命に基づいて、交換時期を決定します。
予防保全では、タイミングがあらかじめ決まっているため交換時期の予定が立てやすいというメリットがありますが、一定時間が経つと必ず交換するため、まだ使える部品まで交換する場合があるというデメリットがあります。

予知保全では最適な交換時期を導き出せるため、無駄な部品の交換を抑えてコスト削減を実現します。
予知保全のイメージ

予知保全を実現するイグスの寿命予測システム「i.Cee」

各部品の使用条件に応じた交換時期を予測し、最適な交換時期を教えてくれる、それがイグスのスマートプラスチック「i.Cee」システムです。

このページではイグスの寿命予測「i.Cee」システムを中心に、予知保全を実現するイグスのIoT製品「スマートプラスチック」についてご紹介いたします。もう少し詳しく知りたい、実機を見たいという方はお気軽にお問合せ下さい。ミーティングはオンラインでも可能です。

採用事例 - こんなところにもイグスのスマートプラスチック -

オーストリアの自動車部品製造工場

オーストリアの自動車部品製造工場

オーストリアの自動車部品製造工場では、エンジンブロックを自動的に搬送する屋内ガントリークレーンにイグスのスマートプラスチックを使っています。
  • 採用製品: 樹脂製エナジーチェーン、 摩耗監視 i.Sense EC. W破損検知 i.Sense EC.B
  • 要件: 設備の高出力化に伴い、特に連続運転時に信頼性の高いエネルギー供給が求められる
  • 産業: 自動車
  • お客様のメリット: 「スマート・プラスチック」で、問題の発生前に部品の状態に関するデータを継続的に得ることができます。 
詳しくはこちら

寿命予測システム「 i.Cee 」の機能を動画でご紹介

これにより、自動車産業における予期せぬ故障停止時間発生と、それによる莫大なメンテナンスコストを回避することができます。

状態監視システム | i.Sense

設備の自己監視を行うには最も簡易で即効性のあるコンセプトです。 センサーは周囲温度、負荷 音波/振動などの情報を事前に設定されたしきい値に基づいて測定します。  しきい値を外れた数値を検知した時は、警報を発令したり表示を出したりするように設定可能です。 このシステムから得られた情報に基づきメンテナンス実施の判断やシステムの緊急停止などのステップが実行されます。 イグスではこの状態監視システムをi.Sense(「感じる」)という言葉でまとめています。

寿命予測計算システム | i.Cee

これに対し寿命予測計算システムではセンサーとソフトウェアを用いてシステムを構築し、設備を稼働させながら耐用年数を算出して最適なメンテナンス時期を設定することができます。 i.Ceeは、包括的なスマートインダストリー4.0システムの導入に向けた次のステップです。 その目的はお客様設備の安全性とイグス製品の寿命を最大化することにあります。 イグスでは、寿命予測計算システムを「i.Cee」(「I see ahead」に由来)と呼んでいます。

自動車工場の様々な製造ラインにおける状態監視&予知保全 ...

…突発的なライン停止・ダウンタイム発生を防ぐ、スマートプラスチック

車体製造工程

車体製造

ロボットの旋回運動や第7の直線走行軸の信号・パワーケーブルの常時監視のため、イグスは状態監視ソリューション「i.Sense」を開発しました。現在の稼働状況を常に把握することができ、異常を即座に検知し、機械の突発的ダウンタイム発生を防ぎます。
ドライブトレイン

ドライブトレイン

パワートレインの製造ラインでは、機械の信頼性が強く求められます。スマートプラスチックの予知保全ソリューションであるi.Ceeを利用した理想的なケースでは、故障による生産の中断は防止され、メンテナンス停止も突発対応ではなく計画的に行われることができます。
最終組立工程

最終組立工程

最終組立工程において製造現場の人をサポートすることが多いマニピュレーターは、動かしやすいものでなければなりません。ここでは、軽くて丈夫な樹脂製エナジーチェーンがロボットに適しています。長い距離でも安定して確実走行します。

i.Cee?予知保全?よく分からないという方は、、、

よく分からないから直接説明して欲しい、実際のラインでどう使えるのか知りたい、実機を見たいなど、ぜひお気軽にお問合せ下さい。ミーティングはご訪問でもオンラインでも可能です。

寿命予測計算システム「i.Cee」の動作原理

個々のコンポーネントをスマートにネットワーク化することで、寿命予測計算コンセプトのための強固な基盤を構築します。 イグスでは、寿命予測計算システムをi.Ceeという言葉でまとめています。
 
このシステムの中心的な要素はi.Ceeソフトウェアです。 エナジーチェーン、すべり軸受ブッシュ、リニアキャリッジにセンサーを取り付けることで、通常の在庫製品をスマート技術対応品に変えることができます。 このアップグレードにより、お使いのイグス製品に最大耐用年数を決定する機能が追加され、i.Ceeシステムは、イグス製品の更新に最適な時期をお知らせします。 i.Ceeソフトウェアのアルゴリズムは、機器の稼働状況に基づき耐用年数を予測計算します。 私たちが提供するソフトウェア、いくつかのセンサー、そして新しい通信モジュールi.Cee plus IIは、在庫から入手可能な標準製品をあっという間にスマートエナジーチェーン、あるいはスマートベアリングに変えることができます。

データ転送とアクセスのあり方はお客様のご要望次第

社内ローカルネットワーク内のデータ転送(i.Cee:local)あるいはクラウドサービスの利用(i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local i.Ceeソフトウェアは常に選択したネットワーク内でのみ通信を行うため、装置に関する内部データが社外ネットワークに漏れることはありません。 このプロセスでは情報スペクトルはマシン内の単一のエナジーチェーンから完全なマシンプールと独自の出力インターフェイスにまで及びます。  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud インターネットを利用したソリューションには二つの方向があります。一つはセンサーがデータを直接クラウドに送信し、保護されたエリアでブラウザのダッシュボードを介して利用できるようにする方法。あるいは、いわゆるデータコンセントレーターであるi.Cee.netを経由して立ち寄る方法があります。 i.Cee.netはお客様のシステム側にありますので、いつでもクラウドとのデータ交換を調整することができます。

インダストリー4.0: 「スマートプラスチック」実際の採用事例

バナー

高級自動車メーカー

P4.1ロールeチェーンと最新の破損監視機能 実際のエナジーチェーンの高頻度の動作中に発見されにくくかつ予期しない異常が発生した場合、スマートプラスチック破損監視システム i.Sense EC.Bが直接検知します。

オーストリアの自動車部品製造工場

オーストリアの自動車部品製造工場 オーストリアの自動車部品製造工場では、エンジンブロックを自動的に搬送する屋内ガントリークレーンにイグスのスマートプラスチックを使っています。

列車洗浄設備

スマートプラスチック 列車洗浄設備向け事例 予知保全システムの効果により常にクリーン・安全・信頼性の高い列車へのエネルギー供給。

ガントリー

スマートプラスチック事例 スマートプラスチックセンサーをエネルギー供給に組み込むことで、お客様の状態監視システムにデータが供給されます。 

スマートプラスチック全体概要

インダストリー4.0に対応した製品ポートフォリオをご紹介します。


概要
  • 状態監視システム(i.Sense)
  • 状態監視システム製品
  • 状態監視システムの使用事例
  • 寿命予測計算システム(i.Cee)
  • 寿命予測計算システムの使用事例
  • 寿命予測計算システムののデータフローはどのようなものか?
カタログをダウンロード

イグス試験施設にて実際の使用条件に基づくテスト済み:

エナジーチェーン及びチェーンフレックスケーブル試験施設:
では、合計180のテスト装置で、年間100億回以上のエナジーチェーンとイグスケーブルの試験が行われています。
業界最大規模のドライテック試験施設
では、イグリデュールすべり軸受とドライリンリニアガイドの応力、摩耗、摩擦特性が試験されています。
当社のすべり軸受は、フロントローダー試験装置を用いて、最大荷重をかけた重負荷試験を行っています。 このテスト結果は高荷重領域の他のアプリケーションにも当てはめることができます。 似たようなパラメータは一般的に、油圧シリンダによって駆動する全ての機械において見ることができます。

スタンド型モーション・プラスチックサンプルBOX

イグスコーナー では、各業界に適した最新のモーション・プラスチックをいつでも手にすることができます。 
 
ご要望に応じて展示品をお持ちし、組み立てて、お好みの製品をサンプルボックスに詰めていきます。 またはご自身で設置していただくことも可能です。 コーナーは常設展示として、または期間限定でご利用いただけます。

スマートプラスチック FAQ

よくある質問

イグスのスマートプラスチックとは?インダストリー4.0とは?お客様のよくあるご質問への回答をブログに記載しております。(英語記事になります)


その他の産業ソリューション