耐海水性はヒンジの必須条件であり、手作業で研磨されたステンレススチール製の高品質な目に見える部分の完璧な外観と、重量のあるドアでもスムーズに操作できることが重要です。
アクセル・クルーゼ"70メートルや100メートルのヨットを建造する人なら、誰もがこれを期待しています。" 張力がかからないことに加え、スムーズな操作を可能にしているのは、何よりもドアボルトのすべり軸受です。数平方ミリメートルという小さな面積に非常に大きな荷重がかかりますが、それでも回転軸は動かしやすくなければなりません。
レテは、ドアヒンジに高性能ポリマーイグリデュール® G製のフランジレスイグス® すべり軸受を使用している。これにはいくつかの理由があります。アクセル・クルーゼ"この素材は海水に強く、腐食がなく、弾力性に富み、摺動特性が非常に優れています。無潤滑であることは非常に重要です。黒色なので、ヒンジのデザインによく馴染みます。"