解決方法
多様なソリューションの模索の中、設計者たちは当社のポリマー製ベアリングにたどり着きました。この新型遠心分離機では、2本のドライリンスチール軸に合計4個の
ドライリンR フランジ型ベアリングが使用されています。このようにして、籾摺ミルでは初めて、標準的なボールベアリング式ガイドの使用を回避できました。このベアリングには、
トライボポリマーであるイグリデュールA160のスライド部が使用されています。この材質は優れた耐薬品性があり、食品機械の衛生面と安全性に関するFDAの厳しい要件を満たしています。青色であるため、目視で確認できます。ライナーに内蔵された溝が、ベアリングのセルフクリーニング効果を可能にします。粉塵や汚れがベアリングに付着するのを防ぎます。また、ソフトで柔軟なスライド部により、より大きな製作公差も許容することができます。ベースポリマー、強化ファイバー、固体潤滑剤の使用により、イグリデュール製スライド部は無潤滑なだけではなく、非常に優れた耐摩耗性を兼ね備えています。
また、遠心分離機のソリューションにおいては、金属製の多くのボールベアリング式ガイドと比較して、ポリマー製ベアリングの方が接触面が大きく、またイグリデュール材質が振動を吸収するため、操作性が明らかに向上しました。衝撃リングの高さ調整のためには、軸に付いているベアリングだけが使われているわけではありません。イグリデュールR トライボポリマー製の
ドライスピン フランジ型送りねじナットもまた、
台形送りねじにおける静かで減振性に優れた調整を確実にしています。イグリデュールRは、ドライ走行時の摩擦係数が非常に低く、耐摩耗性に優れ、低コストです。反響がハウジングに伝わり、電子機器に影響を与える可能性があるため、低騒音運転が非常に重要です。また、精密な調整により、ピーリングリングの摩耗を均一にすることができます。