言語の変更 :

Hase Bikes GmbHは、世界で最も革新的な特殊バイク・リハビリバイク・メーカーのひとつです。バイクを開発する際、エンジニアはイグス® モジュラーシステムを使用しています。これには、潤滑剤を組み込んだ高性能プラスチック製のすべり軸受、スライディングディスク、球面すべり軸受が含まれる。
家族3人が1台の自転車で飲料市場に行き、2箱のミネラルウォーターを家に持ち帰ることができるのだろうか?

igubal® のカーゴバイク用安定した2本脚キックスタンド - ロッドエンドは、2次元での操縦性を保証します。(出典:イグス® GmbH)
ルール地方の革新的な特殊バイク
そう疑う人は、インターネットや専門店でハーゼ・バイクスのプログラムを研究するべきだ。1994年にマレク・ハーゼによって設立されたこの自転車メーカーは、ヴァルトロップの廃炭鉱跡地で生産を行っており、特殊自転車やリハビリ用自転車の世界でも最も革新的なメーカーのひとつとみなされている。
"最新のイノベーションのひとつは、人気のタンデム自転車Pinoのカーゴバイク・バージョンで、リカンベント・フロントシートの下に" 、折りたたみ式の大きな荷物入れがついている。水箱2つ分のスペースがある。この自転車の荷物キャリアにチャイルドシートを取り付ければ、家族で飲み物を買いに行くのに邪魔になるものは何もない。

軽量構造の洗練された技術:イグス® 滑り軸受は、ハーゼの三輪車のディファレンシャルにも使用されている。(出典:長谷バイク)
Pinoベースのカーゴバイク用二脚スタンド
もちろん、このような自転車には極めて頑丈なキックスタンドが必要であり、これはどんなデザイナーにとっても難題である。Hase Bikes社のChristof Bödiger氏は、カーゴバイク・バージョンのPino用に2本脚のスタンドを開発しました。このスタンドや他の多くのソリューションには、さまざまな要件を考慮しなければならない:"機構は頑丈で、スムーズに動くものでなければならない。また、雨や汚れに耐え、腐食のない機構でなければならない。そして当然、重量も重要な役割を果たします。"

タンデムのチェーンテンショナーは、イグリデュール® フランジベアリングを介してアルミフレームチューブ上を移動します。(出典:イグス® GmbH)
イグス® モジュールシステムによる設計
このような条件下で、高性能プラスチック製の2つのイグボール® 球面すべり軸受は、スタンドの運動学において2軸の可動性を提供し、その価値を証明しています。これらの球面すべり軸受は、自動調整、メンテナンスフリーで、潤滑剤がプラスチックに組み込まれているため、外部からの潤滑が不要です。
これは、Hase Bikesの設計者がイグス® のイグリデュール® すべり軸受キットを使用した多くの例のひとつです。クリストフ・ベディガー"イグス® のベアリングは、さまざまな用途で、常に良い結果を出しています。汚れや湿気、高い機械的ストレスにさらされても、長寿命を実現しています。大規模なプログラムでは、周囲の構造物に簡単に組み込むことができる軸受を常に見つけることができます。" 皮肉なことに、彼はこう付け加えた:"早期故障のような不具合があったとしても、それは設計者の責任です。"

イグス® 滑り軸受は長谷バイクのステアリングリンケージに使用されている。(出典:イグス® GmbH)
ドライブトレインに求められる用途
® 例えば、マレク・ハーセが開発したオプションのアクスル・ディファレンシャルでは、サイクリストのパワーを三輪車の両後輪に均等に配分し、滑りやすい路面での車輪の空転を防ぎます。これにより、一輪駆動が二輪駆動に変わる。この動力配分を小さなスペースで、可能な限り軽い重量で実現するのは、工学的に難しい課題だった。Marec Haseは、コンパクトなハウジングに組み込まれた高品質のヘリカルギヤを備えたギヤステージでこれを解決した。
ディファレンシャルのその他の設計要素には、2つのスラストワッシャー、イグリデュール® G製のプレーンベアリングとカラーベアリングが含まれる。これは"" 数あるイグリデュール® 素材の中でも基本的な素材に過ぎないが、このケースでは完全に十分である。ディファレンシャルにはオイルが充填されているため、ここで潤滑剤が組み込まれた素材が使われていることは、素人にとっては意外かもしれない。なぜ金属ベアリングの代わりにプラスチックを使うのか? クリストフ・ベーディガー"イグリデュール® Gは、このような用途でも耐摩耗性に優れています。このディファレンシャル・プログラムには4年前から参加しており、イグス® のベアリングはその性能を証明しています。"

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00