ここで使用されているエナジーチェーンは、E4ライトシリーズの延長リンク付き14040です。SENNEBOGEN と同様、イグス® もモジュール方式を採用しています。そのため、イグス® の専門家がいつでもアドバイスを提供しながら、お客様の要求に応じて最適なソリューションを組み立てることができます。例えば、SENNEBOGEN社のトラベリングキャブの場合、エネルギーチェーンの延長リンクは、ガイドケーブルとホースの耐用年数を延ばすために、エネルギーケーブルとデータケーブルを油圧ホースから分離します。
このソリューションが量産される前に、SENNEBOGEN 社のユーザーは、イグス® e-chain® の耐久性を確信する必要がありました。"" イグスのディーター・ライツ氏® は、「私たちは、当時装備した最初のマテリアルハンドラーをスクラップ置き場で1年間、実際の条件下でテストしました。"その後、SENNEBOGEN社とともにエネルギー供給を検査したところ、すべての部品はまだ新品同様でした。" この耐久性もSENNEBOGEN社を納得させました。
エネルギー供給に加えて、SENNEBOGEN社はイグス(® )の第二の主要事業部門であるベアリング技術の製品も使用しています。 例えば、高さ調節可能な小型キャブの平行四辺形ガイド。"" 、SENNEBOGENのアリ・ギュリャズはこう説明する。"しかし、イグス® のベアリングは価格面で他の追随を許さず、テストでは真鍮を圧倒しました。" コスト削減に加え、イグス® のイグリデュール® プラスチック製ベアリングは、金属製ベアリングに比べて潤滑が不要という利点があります。"イグスのベアリングは、耐摩耗性の高いポリマーを使用したプラスチックコンパウンドで構成されています。" と、イグスのベアリング技術担当テクニカルセールスコンサルタント、トーマス・ウェーバー(Thomas Weber)氏は説明する。® 。"強化潤滑剤と固体潤滑剤の添加によって改善され、外部からの潤滑、ひいてはベアリングのメンテナンスが不要になりました。"