使用事例について:
Storm Petrel Studios社は、ネイチャー映像の分野で水中撮影を専門としています。自然界の映像の記録では、特殊技術や拡大技術を用いて、動物のエキサイティングな世界を、非常に詳細に捉えることが求められます。高倍率で安定した解像度の品質を確保するには、カメラシステムの極めて高いモジュール性と、様々な撮影動作への対応が必要となります。
問題
動物の撮影、特に水族館の水槽での撮影には、非常に特殊な撮影技術が求められます。貴重な瞬間を最高の品質で記録するためには、超高倍率の撮影において解像度と安定性を常に確保する必要があります。そのためには、高品質のアクチュエータやモータ、そして録画を素早く準備して始められるモータ制御システムが必要です。
水族館での撮影対象は異なる形や大きさのものが混在し、撮影環境もショットごとに変化します。そのため、カメラシステムはモジュラー式で、シンプルな設計でなければなりません。モジュラー式のガントリーは、理想的なソリューションと言えます。しかし、映像業界におけるリニアシステムは、コストが高かったり、この用途に必要なレベルのモジュール化が実現されていませんでした。
解決方法
イグス イギリスのローコストオートメーションチームとの協力により、優れた自動化ソリューションを確立しました。ガントリーの設計は、図面や修正作業の中で進められました。
高解像度およびカメラペイロードなどの要件を満たすモジュラー式カメラシステムを、最少の部品を用いて低コストで開発しました。