言語の変更 :

2014年4月以降、ARD-aktuellの全番組は、最新技術を備えた新しいテレビスタジオで制作されている。そのハイライトのひとつが、天井から吊り下げられ、滑らかな動きと最高の精度でカメラのフライトを実現する3台のカメラロボットだ。スムーズな走行、低振動、耐摩耗性は、広範なケーブル・アセンブリのガイドに使用されるプラスチック製エネルギー・チェーンの主な要件である。この大規模なプロジェクトでは、コンサルタントの専門知識も非常に重要な役割を果たした。
見本市のニューススタジオにおける最終的なエネルギー供給は、当初から決まっていたわけではなかった。それどころか、スタジオ環境の要件に可能な限り最善の答えを提供するために、解決策を見つけることは、共同協力の広範なプロセスであることが判明した。
もともと、例えば長時間の移動のために、ユニバーサルE4.1システムのエネルギー供給システムが計画されていた。しかし、個々のチェーンリンクが大きすぎるため、移動のたびにガタつき、粉砕音が発生し、バックグラウンドノイズが高すぎました。そのため、古典的な滑走用途は除外された。設計の段階では、スタジオ・ロボットのサプライヤーは、エネルギー供給がこのプロジェクトで中心的な役割を果たすことになるとは想像もしていなかった。成功のもうひとつの鍵は、当社のフィールド・サービス・チームが提供したアドバイスだった。彼らはいつでも対応可能で、どんな問題にも同僚と協力して迅速に解決策を探し出してくれた。包括的なアドバイスは、エネルギー供給システムの実際の設計にとどまらず、はるかに広範囲に及んだ。 また、サポート・ローラーの素材選定、チャンネル・システムの断熱マット、移動端の設計などの分野でも支援が提供された。また、迅速なサンプリングにより、不必要な遅延を回避することができた。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00