×
ドローン・UAV用の無潤滑で軽量なベアリング技術
無人飛行は、私たちの生活にますます影響を与えていきます。 例えば空飛ぶタクシーやドローンによる荷物の配達などです。ドローンの部品には、軽量であること、全天候に耐えること、長寿命であることなど厳しい要件が課せられています。 高機能ポリマーを使用した当社の製品は、潤滑剤が不要で、静かで耐食性に優れるため、このような用途に最適です。 また、多くのイグリデュール材質は、
防火規格FAR25.853の要件
を満たしています。
イグス製品のメリット:
費用対効果に優れる
設置スペースと重量を削減
低騒音で低振動
優れた耐薬品性、耐汚性、耐食性
短納期
組立品またはパーツ単体を1個から
用途
ドローンインボックス
固定翼機
ローター付きドローン
ドローンやUAVのための厳選されたモーション・プラスチック
送りねじナット
無潤滑での稼働
低い摩擦係数、寿命予測可能
あらゆる用途に対応する特別な設計
ドライスピン製品について詳しく
ピローブロックベアリング
回転、揺動および直動の運動が発生する場合に
変動荷重に耐える、高剛性と高耐久性
フランジ型ベアリング
無潤滑でメンテナンスフリー
優れた耐汚性、耐食性
軽量、小さな組込みスペースに最適
イグボール フランジ型ベアリングへ
回転用途向けのすべり軸受
中~高荷重向け
航空機内の機器や備品に対するFAAの防火要件を満たしています。
イグリデュールJ350 すべり軸受について詳しく
プリズム型予圧式キャリッジ
プリズム形状で優れた保持力と規定の駆動力を発揮
非常に軽量、薄型
ドライリンN プリズム型予圧式キャリッジの詳細
使用事例
ピローブロックベアリングを搭載した軽量ドローン
これは、伸縮式アームを伸ばして害虫が発生している場所に近づき、農薬を散布することができる害虫駆除用ドローンです。アームと多関節アームの動作には、ドライリンリニアガイドとイグボールベアリングが使用されています。丈夫で軽量な部品にこだわりました。
この使用事例について詳しく
他にも多くの採用事例があります
航空宇宙産業において、当社のエナジーチェーンおよびベアリング製品がどのように使用され、各種要件を満たしているか、40以上の使用事例からご覧いただけます。事例では、高荷重、過酷な温度差、狭い空間、軽量化など、様々な課題を克服する必要がありました。
お客様の成功事例へ