リフトアップA/Sのこの椅子を使えば、高齢者や力の弱い人でも、転倒後に大きな力を使わずに再び持ち上げることができます。従来のボールベアリングは、リフティング機構の動きが遅いことと高荷重のために破損していました。従来のベアリングがプラスチック製すべり軸受に交換されて以来、この椅子は信頼性が高く、故障がなくなりました。
レイザーはデンマークのメーカー、リフトアップ社の医療用椅子で、高齢者や身体の不自由な人が緊急時に他人の手を借りずに立ち上がることができるように設計されている。この装置は、一人で簡単に組み立て、操作することができる。内蔵されたメカニズムにより、倒れた人を数分以内に安全かつ楽に持ち上げることができる。ライザーのスタート位置はソファーのように平らなので、利用者は素早く装置に移される。そして次は椅子の番です。機構が平らな椅子の脚を互いに引き寄せ、レイザーはゆっくりと安全に立ち上がります。当然のことながら、椅子、特に椅子の脚のベアリングは、人の体重に耐えるだけでなく、非常にゆっくりとした起立プロセスを確実に実行しなければならないため、特に大きな力を受けます。そのため、メーカーにとって標準的なベアリングは問題外だった。
医療用椅子のすべての部品には特に大きな力がかかりますが、特に椅子の脚の上端にある中央のベアリングには大きな力がかかるため、特に頑丈なソリューションが必要でした。メーカーが最終的に採用したのは、イグリデュール(® )のプラスチック製ベアリングで、装置内の合計6箇所に3種類のベアリングが使用されている。当初予定されていたボールベアリングに比べ、イグリデュール® のベアリングには3つの利点があり、これが決め手となった:このベアリングは特に高荷重用に設計されており、このような状況下でも確実かつ安全に動作します。また、特に軽量です。可能な限り取り扱いを容易にするため、医療機器の重量には細心の注意が払われます。軽量のプラスチック製担架は、この目標に決定的な貢献をしています。最後になりましたが、リフトアップは従来のボールベアリングに比べ、購入コストを削減することもできました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00