言語の変更 :
EAC(Eurasian Conformity)とは、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシアが加盟するユーラシア関税経済連合(略称EAEU)における製品の輸入、通関、流通、試運転に使用される適合マークで、この証明書がなければEAEUへの輸入はできない。

EAC認証は、従来有効であったGOST認証に代わるもので、欧州で有効なCEマーキングに類似している。さらに、ロシア、カザフスタン、ベラルーシの防火ガイドライン(従来はCTPが対象)への適合証明がEAC証明書に統合された。EAC(Eurasian Conformity)試験規格は、ロシアに輸出されるコンポーネントが、すべての専門分野にわたって、公式に定義された安全規格を満たしていることを保証することを目的としている。ロシアの世界貿易機関(WTO)加盟を受けて策定され、2012年に発効した。

これは、当社のチェーンフレックス(® )ケーブルに次のような意味があります:
当社の製品はすべて EAEU 認証プロセスを経ており、対応する承認証明書が付属しています。新しく開発された chainflex® はすべて、常に認証プロセスを受けています。
1,200本以上の chainflex® ケーブルに EAC 認証が含まれているため、税関での迅速な通関が可能となり、関税同盟加盟国への輸入が簡単かつ迅速になります。

このホワイトペーパーでは、すべての情報が明確に示されており、EACテスト規格の概要を知ることができる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00