言語の変更 :
モーターケーブルのテストレポート(英語PDF)はこちらからご覧いただけます。
工作機械には様々な要求が課されている。とりわけ、要求される耐久性を満たす必要がありますが、各システムの経済性も重要です。これらの点を考慮し、どのケーブル品質がどの用途に適しているかを常に検討することが重要です。レーザー切断システムは、油や同様の化学物質の影響を受けないため、ドライブのケーブルが可能な限り柔軟で、埃や切り屑からしっかりと保護されていることが極めて重要です。CF886は、耐摩耗性PVCアウタージャケットにより、このような環境に適しています。マシニングセンターなどのクリアランスにオイルが存在する場合、CF896 の iguPUR アウタージャケットは、従来の PUR ケーブルに代わるコスト効率の高いケーブルです。

ソーイング、ルーティング、エッジング、グルーイングなど、木材産業では多くのモーターを動かす必要があります。特に、工程の自動化はますます進んでいます。これらのアプリケーションは一見単純に見えますが、プロセスの信頼性とメンテナンスの自由度はここでも非常に重要です。CF886は工場ホールの条件に最適です。耐摩耗性に優れ、PVC アウタージャケットは埃や切り粉の影響を受けず、ケーブルのシールドは隣接するデータケーブルやコントロールケーブルに影響を与えません。このようなシステムは世界中で使用されるため、信頼性の高い耐用年数が要求されるだけでなく、多くの場合 UL 認証も必要です。

狭い設置スペース、洗浄剤、汚れ、多くのダブルストローク - これらはすべて洗車場で見られます。CF30 はこのような要件に対応するよう設計されており、PVC アウタージャケットにより +5 ~ +70°C のアプリケーションにも適しています。ケーブルは耐油性、難燃性で、摺動性に優れ、最大 100m の走行が可能です。国際市場では、このケーブルが UL 認証を受けていることが重要です。

自動車産業におけるプロセスの自動化は、時間とコストの節約につながります。生産ラインの自動化技術はその重要な側面であり、モーターやインバーターによる多くの駆動技術を必要とします。車体工場から塗装工場、最終組立に至るまで、システムはさまざまな環境に置かれ、さまざまな材料に接触します。これらのすべての領域で、自動車業界の厳しい要件を満たすモーターケーブルが必要とされています。

廃棄物リサイクル工場は決して清潔な場所ではありません。高温、汚れ、そして通常長距離のケーブルが問題となります。しかし、特に廃棄物処理のような過酷な条件下では、フェイルセーフ・システムが重要です。CF35.ULはそのために作られました。堆肥化プラントの極めて高い湿度でも、熱利用時のほこりや汚れでも。TPE外被により、ケーブルは-35~+90°Cの温度範囲に対応し、バイオオイルの影響も受けません。最大400メートルの長距離移動も、狭い設置スペースや屋外システムでの紫外線放射と同様に、ほとんど問題になりません。このようなソリューションはもちろん世界中で使用されているため、UL認証も特筆に値する。

ケーブルの故障は決して望ましいことではない。しかし、クレーンやトロリー走行中のケーブルの故障は考えられない。ここでは信頼性と最大限の安全性が求められます。そのため、使用される電動ケーブルは大きな試練にさらされます。40℃から80℃の温度は珍しいことではありません。さらに、通常、長時間の移動があるため、連続使用やほこりによる高負荷がかかります。使用されるモーターケーブルは、これらすべての条件に耐えるものでなければなりません。

テストの目的は、CFROBOT7 ロボットケーブルファミリーのねじれ可能なモーターケーブルの寿命を測定することでした。CFROBOT7 は、自動車産業で見られるような+/- 180°のねじれを持つロボットのような連続的な動きに確実に耐えることが要求されます。
このような用途では、ロボットが常に動いていることが多いため、ケーブルは常にこのねじれにさらされています。折り返された全体シールドと頑丈な PUR アウタージャケットにより、このケーブルは 3D 動作での使用に最適です。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00