イグリデュールすべり軸受は、一般的に無潤滑運転のため、汚れや埃の影響を受けません。 これは、ほとんどの用途では、汚れが軸受部分にあまり長く留まらず、その中を通過することができるからです。
しかし、建設機械や農業機械のような粉塵などが多い用途では、この効果は十分ではありません。 このような場合、継続的な再潤滑は、軸受箇所から常に汚れを強制的に除去するためによく使用される方法です。
新しいイグリデュールSG03シーリングシステムを使えば、無潤滑でも埃や汚れの軸受箇所への侵入を防ぐことができます。 潤滑点、複雑な潤滑溝、複雑な供給システムがないため、時間と費用を節約でき、イグリデュールすべり軸受材質のメリットを活用することができます。
すべてのイグリデュール材質は、ベースポリマー、繊維とフィラー、固体潤滑剤の3つの成分で構成されており、イグリデュール材質で作られたベアリングはメンテナンスフリーで無潤滑です。 1つの汎用的な材質がすべてのタスクを等しくこなすことは不可能であるため、さまざまなイグリデュール材質が存在します。 それぞれ3つの成分の組成が異なり、用途も異なります。
ベースポリマーは、イグリデュール材質の耐摩耗性を担っています。 また、潤滑剤を高い表面圧力から守ります。
これらの構成要素は、大きな力や偏荷重に耐えられるように材質を強化し、連続して使用できるようにします。
イグリデュール材質製パーツを個別に潤滑し、摩擦を防止します。 微細な粒子の形で材質全体に分布しています。
月~金 8:30~20:00
24時間