"GLO.S" 各種旋回ジブクレーン用エナジーチェーン
トレーリングケーブルに代わる省スペースで安全なチェーン
一目でわかるメリット
- 非常にスリムな省スペース設計
- ケーブルループが垂れ下がらない
- ケーブルが安全にガイドされるため、長寿命
- 安価 - ガイドトラフが不要
- 組立時間の短縮
- イグス® ラボで幅広くテスト済み
GLO.Sの仕組み
下側ランはT型鋼のフランジ上にあり、トロリーに接続されています。上部ランは、ロッカーと呼ばれるガイドロックのスイングエレメントでトロリーの上に保持されます。ロッカーは800ミリメートルごとにT型鋼のクロスバーにボルトで固定されている。上部走行が通過すると、チェーン半径がロッカーのフラップを押し上げ、噛み合う。逆の動きでは、フラップがトラップドアのように開き、上部走路を再び解放する。アッパー・ランとロワー・ランが互いに接触することがないため、摩耗が少なく、耐用年数が長いという利点があります。
システムの評判はどうですか?すでにユーザーはいますか?
SEW-Eurodriveは、このシステムの最初のユーザーのひとつです。このドイツの駆動技術メーカーは、南アフリカのハウテン州にある工場の屋内クレーンにguidelokスイングを装備しました。 このクレーンは、高圧洗浄機で化学洗浄するための部品を移動させます。ユーザはギデロックスイングGLO.Sの採用を決定しました。ギデロックスイングGLO.Sを使用することで、事故のリスクが減少し、クレーンの信頼性が向上しました。
ℹ️ さらに詳しい情報が必要ですか?
下記フォームよりお問い合わせください。
イグス®.de の製品ページをご覧になるには、ここをクリックしてください。
☎️ またはお電話ください:
イェンス・ゲーベル
産業マネージャー クレーン& マテリアルハンドリング
電話 +49 2203 9649 -110+49 2203 9649 -110
jgoebel@igus®.net