言語の変更 :
![下部、長期、短期の上部適用温度[°C]の概要](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
下部、長期、短期の上部適用温度[°C]の概要
高性能ポリマーで作られた滑り軸受は、特に許容温度に関して過小評価されがちです。連続使用温度は、しばしば文献に記載されています。連続使用温度とは、ある一定期間、機械的負荷をかけずに、材料の引張強さが規定値を下回ったり上回ったりすることなく、プラスチックが耐えられる、長時間の熱暴露下での最高温度のことです。しかし、この標準化された試験は、ベアリングはほとんど常に荷重を受けるため、あまり関連性のない特性値しか提供しません。材料の適用温度は、より有益です。
適用温度
下限適用温度は、それ以下になると素材が硬くなり、通常の用途では脆くなりすぎる温度である。上限の連続使用温度は、仕様が大きく変化することなく、素材が長時間耐えられる温度です。
短期使用上限温度は、それ以上では材料が非常に柔らかくなり、非常に低い外部荷重にしか耐えられなくなる温度である。
この文脈では、"短期間" 、数分の期間を意味します。すべり軸受が軸方向に動かされたり、力が軸受に軸方向に作用したりすると、軸受が穴から外れてしまう危険性があります。このような場合は、ベアリングブッシュを圧入するだけでなく、特別に固定する必要があります。
表01は、スラスト荷重が小さい場合でも、すべり軸受を穴の中で固定しなければならない限界温度を示しています。力が大きいほど、このような固定を考慮する必要があります。
温度と荷重
図02と03は、温度以上のイグリデュール® ・ベアリングの推奨最大面圧[p]を示しています。 この値は、温度が上昇するにつれて連続的に減少する。
すべり軸受を使用する場合は、摩擦により軸受温度が周囲温度より高くなることがあるので注意が必要である。
熱膨張係数
ポリマーの熱線膨張率は、金属の約10~20倍です。金属とは対照的に、プラスチックの熱線膨張率は直線的ではありません。イグリデュール(® )ベアリングの熱膨張係数は、必要なベアリングクリアランスの重要な理由です。それぞれの使用温度範囲内であれば、軸受内でシャフトが詰まることはありません。イグリデュール(® )ベアリングの熱膨張係数は、重要な温度範囲について調査され、各章の材料表に明記されています。
| 材質 | 気温。 [°C] |
|---|---|
| イグリデュールG | +100 |
| イグリデュールJ | +60 |
| イグリデュールM250 | +60 |
| イグリデュールW300 | +60 |
| イグリデュール X | +135 |
| イグリデュールK | +70 |
| イグリデュールP | +90 |
| イグリデュールGLW | +80 |
| イグリデュールJ260 | +80 |
| イグリデュール J3 | +60 |
| イグリデュールJ350 | +150 |
| イグリデュール L250 | +55 |
| イグリデュール R | +50 |
| イグリデュール J200 | +60 |
| イグリデュールD | +50 |
| イグリデュール V400 | +100 |
| イグリデュール X6 | +160 |
| イグリデュールZ | +145 |
| イグリデュールUW500 | +150 |
| イグリデュールH | +120 |
| イグリデュールH1 | +80 |
| イグリデュール H370 | +100 |
| イグリデュールH2 | +110 |
| イグリデュールA180 | +60 |
| イグリデュール A200 | +50 |
| イグリデュールA350 | +140 |
| イグリデュールA500 | +130 |
| イグリデュールA290 | +110 |
| イグリデュール T220 | +50 |
| イグリデュールF | +105 |
| イグリデュールH4 | +110 |
| イグリデュール Q | +50 |
| イグリデュール UW | +80 |
| イグリデュールB | +50 |
| イグリデュール C | +40 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00