すべり軸受とは?仕組み、原理を解説!転がり軸受とは何が違う?

すべりVS転がり

すべり軸受と転がり軸受の違いとは

すべり軸受と転がり軸受の大きな違いは構造の違いがあげられますが、その特性にも大きな違いがあります。
 すべり軸受転がり軸受
軸との接触軸と直接接触転動体を介して接触
摩擦係数△ 比較的高い〇 非常に小さい
対振動〇 強い△ 弱い
静粛性〇 動作音が少ない△ 動作音が比較的高い
耐荷重性〇 高い△ 低い

すべり軸受とは

すべり軸受は、軸と軸受けが直接接触し、荷重を面で受ける軸受です。一般的にすべり面に油(油軸受)や空気(空気軸受)を作動流体として介在させ摩擦抵抗を低減させています。
材質は鉄系金属、銅系合金(真鍮など)や樹脂などがあり、使用方法も様々です。種類は様々ですが、共通する特徴は構造がシンプルでコンパクトなため、設計の自由度が高く、振動や衝撃荷重に強いといった点です。
すべり軸受

軸受の種類、構造と特徴、利点と主な用途

軸受の種類は非常に多く、すべりや転がり、流体軸受など多岐にわたります。
ここでは代表的な5種類を紹介いたします。

複層金属軸受

(すべり軸受)

複層金属軸受

複層金属軸受

複層金属軸受の特徴

一般的な複層金属軸受けは、金属を非常に薄いPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)の層で覆ったものです。 耐薬品性・耐熱性に優れ摩擦係数が低くスティックスリップを起こしにくい利点があります。
このPTFEの層は摩耗すると、軸受の「焼き付き」やシャフトの損傷を引き起こす場合もあるため、定期的な点検が必要です。
複層金属軸受けと樹脂軸受の比較

利点と弱点、主な使用事例

【利点・弱点】
〇 薬品や温度に対する高い耐性
〇 金属層により高い許容面圧
△ 高荷重下での揺動時は機能が限られる
△ 局部荷重に弱い
△ 取付時にスライド層が損傷する危険

【使用例】
自動車エンジンルーム内の軸受

焼結軸受

(すべり軸受)

焼結軸受

焼結軸受

焼結軸受の特徴

多孔質の焼結体に含有された潤滑油により潤滑され、特に高速回転に向いています。 焼結軸受が効果的に機能するために必要な油膜は、遅い回転や直動または揺動運動では機能しません。 さらに、運転期間中に利用可能な油の量は減少していきます。
焼結軸受と樹脂軸受の比較

利点と弱点、主な使用事例

【利点・弱点】
〇 潤滑油が摩擦係数を下げ高速回転が可能
△ 直動及び揺動では潤滑が限定される
△ 潤滑油により薬品や温度耐性が限定される
△ 局部荷重や衝撃荷重に弱い

【使用例】
モーターの軸受

樹脂軸受

(すべり軸受)

イグリデュールすべり軸受

イグリデュールすべり軸受

イグリデュールすべり軸受の特徴

イグリデュールすべり軸受は、ベースポリマーに固体潤滑剤を均質に添加した高機能樹脂で出来ています。 固体潤滑剤は、摩擦係数を下げる役割を果たします。  均質的な構造のため摩耗限界まで摺動面として利用可能です。
イグリデュールについてもっと詳しく

利点と弱点、主な使用事例

【利点・弱点】
〇 潤滑剤が不要
〇 高い面圧に対応
〇 薬品や高温などの環境に強い
〇 振動に強い
△ 摩擦係数が転がりより高い

【使用例】
自動車・食品機械など幅広い

針状ころ軸受

(転がり軸受)

針状ころ軸受

針状ころ軸受

針状ころ軸受の特徴

針状ころ軸受(ニードルベアリング)では、針状のローラと軸とは線接触のために、ボールベアリングの点接触と比較して面圧は分散されますが、転がり軸受と同様に、振動や衝撃に敏感です。 加えて、シャフトの摩耗が起こる可能性があるため、通常は硬化処理をした軸を使用しなければいけません。
針状ころ軸受と樹脂軸受の比較

利点と弱点、主な使用事例

【利点・弱点】
〇 高精度、高剛性
〇 コンパクトな設計
△ 油やグリスでの継続的な潤滑が必要
△ 荷重のかかる方向と反対の力や衝撃に弱い
△ メンテナンスと潤滑のランニングコストがかかる

【使用例】
自動車・食品機械など幅広い

深溝玉軸受

(転がり軸受)

深溝玉軸受

深溝玉軸受

深溝玉軸受の特徴

深溝玉軸受(ボールベアリング)は、内輪、外輪、保持器、転動体(ボール)で構成される軸受で、転がり軸受の中でもポピュラーな軸受です。摩擦係数が非常に低く、駆動トルクが低いことが特徴で、ラジアル荷重を受ける用途に広く使用されています。振動や少ないストロークでの揺動は不得意とされています。
関連記事:ポリマー製ボールベアリング

利点と弱点、主な使用事例

【利点・弱点】
〇 高精度
〇 高速回転に強い
△ 油やグリスでの継続的な潤滑が必要
△ 荷重のかかる方向と反対の力や衝撃に弱い
△ メンテナンスと潤滑のランニングコストがかかる

【使用例】
自動車・印刷機械・産業用ロボット

結局どの軸受けが一番いいの?

仕様によって異なる、という回答になります。
高荷重の揺動運動には樹脂軸受が適していたり、風力発電のブレードには低トルクで動くボールベアリングが最適だったり用途によってそれぞれの「強み」を活かすことが上手な選定の第一歩です。

動作の種類(回転、揺動、直動、またはそれらの複合)や荷重条件、周辺環境(使用温度や薬品・水が掛かるなどの条件等)など様々な要因から検討することで、最適な軸受を選定しましょう。

弊社の問い合わせフォームから軸受けの選定に関するご質問に、専任者より回答をさせて頂きます。ぜひご利用ください!
multi-metalbearing

イグリデュールすべり軸受とは

イグリデュールすべり軸受は、ベースポリマーに固体潤滑剤を均質に添加した高機能樹脂で出来ています。 
用途に合わせた50種類以上の材質があり、仕様に合わせた選定が可能です。
  • 無潤滑
  • メンテナンスフリー
  • 減振性
  • 対薬品性
  • 静音性
等々、この他にも沢山のメリットがあります。
お客様の仕様にぴったりなイグリデュールはオンラインツールでも選定出来ます、ぜひお試しください!
 
イグリデュールについて