問題点
課題は、この用途に必要なすべての要件を満たす旋回ベアリングを見つけることでした。New American Public Artは、過去のプロジェクトでイグス製品を使用しており、今回大きなフクロウに最適な旋回ベアリングを実現させるため、米国プロビデンスにあるイグスチームと協力しました。「このベアリングには、非常に特殊な品質が必要でした」と彼は言います。機械・照明部品を中に通せるように、非常に広い幅が求められました。このベアリングは、高いアキシアル荷重と動荷重を支える必要があり、公衆に危害を与えないこと、多様な環境条件下でもできるだけメンテナンスフリーであることが要件でした。この厳しい品質要件により、市場に出回っているベアリングの90%は除外されました。
解決方法
イグスのロータリーテーブルベアリングの摺動面には、優れた耐薬品性、減振性、低吸湿性を特長とする高機能ポリマーのイグリデュールJが使用されています。このPRTの許容静アキシアル荷重は27,000ニュートン、許容動アキシアル荷重は7,000ニュートンです。PRTの外径は450mmと大きいため、必要な支持材は少なくて済みます。内径も430mmと大きく、夜間にフクロウの目を照らす光ファイバーケーブルを通すことができます。ベイヤー氏はこう説明します。「アキシアル荷重と動荷重の許容範囲は、フクロウの頭の重さに十分対応しています。一般の人がフクロウの上に乗ったり、頭を引っ張ったりすることがあっても安心です」