言語の変更 :
1

A=低荷重
B=高荷重
様々な荷重における摩擦係数
イグリデュールすべり軸受は、固体潤滑剤を配合しているため、自己潤滑性があります。固体潤滑剤により、すべり軸受の摩擦係数が下がり、耐摩耗性は向上しました。μとして表される摩擦係数は、垂直抗力に比例し、ある物体を別の物体に対して動かすために加えるべき力を示します。静止位置から移動させるか、既存の動きを維持するかによって、静止摩擦係数かすべり摩擦係数になります。

推奨する軸表面仕上げと低荷重時におけるイグリデュールすべり軸受の摩擦係数、荷重 p=0.75 MPa
摩擦係数と表面
摩擦係数と接触する表面の粗さは、相互に関係しています。ここでは、摩擦がさまざまな要素で構成されていることがよくわかります。
接触表面が粗いほど、研磨プロセスが重要となります。摩擦が小さい場合、表面のかみ合う凹凸部分を取り除かなければなりません。表面が滑らかすぎると、密着力が高くなり、文字通り表面がくっついてしまいます。摩擦係数が高くなると、それに応じて、より大きな力が必要となります。スティックスリップは、静的摩擦と動的摩擦の間に大きな差が生じた結果起きる現象で、すべり面で密着性が高くなります。スティックスリップは、不均一な運転挙動で発生し、大きな軋み音が顕著に生じる場合があります。この軋み音は、より粗い軸を使用すると、回避または除去できることが何度も確認されています。従って、スティックスリップが特に生じやすい用途(ゆっくりとした動き、ハウジングで強い共振が起こる場合)では、軸の表面を最適に仕上げる必要があります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00