ドライリンリニアガイド使用事例

ドライリンリニアガイドは、一般的なボールの転がりを利用したリニアガイド設計とは異なり、すべりを利用しています。この「すべり」を実現するスライド部は高機能ポリマー製で、原則としてあらゆるイグリデュール材質から製造することができます。つまり、ドライリン リニアガイドでは、さまざまな種類のベアリング材質の利点を利用することができます。その中でもイグリデュールJは、その低摩耗・低摩擦特性により、ほとんどのリニア用途に最適です。そのため基本的に、ドライリン リニアガイドにはこの材質が使用されています。この使用事例一覧は、無潤滑でメンテナンスフリーのドライリン製品が、幅広く多岐にわたるアプリケーションに対応することを示しています。

250以上の使用事例から検索


多くの産業において、ドライリン リニアガイドを使用することで、技術が改良されコストが削減しました。

Carpenters rely on drylin linear guides and telescopic rails

drylin telescopic rails ensure smooth and maintenance-free movement in furniture

Blister centre

igus bearing technology in an automated blister centre. Automated medicine handling for chemist shops/pharmacies: with over 7,500 systems installed worldwide, Rowa Systems from Becton Dickinson is a clear leader in this market segment.

ラベル貼付機にすぐに取付けられる部品

イグス製品からKHS社のラベル機械に導入されているのは、旋回ベアリング、リニアガイドだけではありません。

Linear guide
components for 3D printers

fabmaker relies on proven linear guide components for 3D printers.

Linear & plain bearings for assistant robots in surgery

For absolutely clearance-free bearing support in this robot in minimally invasive cochlear implant surgery, drylin glide bars were sometimes used.

Linear bearing in 3D printing machine for metal parts at 150°C

In this laser-based 3D printing machine for metal parts, lubrication-free drylin linear technology enables maximum precision at 150°C and with abrasive powder.

Mobility solutions for people with disabilities

Maintenance-free igus® linear technology are used in electric wheelchairs and rehabilitation therapy systems.

Pit saw for insulation materials

Maintenance-free bearings from the igus® construction kit simplify operation of a pit saw for insulation materials.

University project: 3D printer built in-house with igus products

This 3D printer was constructed with almost no ready-made components.

Foil welding device

drylin SLW lead screw linear modules enable lubrication-free and maintenance-free format adjustment in this sealing unit on bag packaging machines.

Physiotherapeutic sports equipment: silent and lubrication-free linear adjustment

This device is used for physiotherapeutic treatment of back problems. iglidur and drylin bearings allow silent and lubrication-free adjustments.

Multi-functional gantry in lightweight design

This student project deals with the development of an NC-controlled gantry for use as a multi-function machine tool.

Ergonomic office chair

Lubrication-free plastic bearings for ergonomic office chair

世界市場に向けたワッフル

アイスコーンの紙スリーブを取り出す頑丈な送りねじ駆動スライドテーブル

充填工場

メンテナンスフリーのスライドテーブルによる位置決め。

Camping without lubricants

Highly compact while traveling, very spacious at the campground, with the help of drylin® lead screw modules.

3D Printing machine

Lubricant-free, accurate, and very quiet: igus® components in 3D printers.

鎖状ソーセージ切断機

クリーンで耐久性があり、メンテナンスフリー:食品機械のポリマー製すべり軸受。

Utility vehicle technology

linear plain bearings for steering systems on bus trailers

Wear-resistant linear guides

Wear-resistant linear guides ensure 50 percent longer service-life for grinding tool machinery.

Bearings for lab presses

Gliding under the most demanding conditions. Stainless steel shafts, flanged and plain bearing for lab presses.

Linear guides in the production of wooden pallets

Dry-running linear pillow blocks ensure a long service life in Krenzer's wooden pallet production.

Linear technology in diaper production systems

Dry-running linear technology in diaper production systems

Lubrication-free lead screw and linear technology in filling systems for reaction vessels

Trapezoidal lead screws with matching nuts have been installed at various points in this fully automatic filling plant for medical devices.

Production machines

A manufacturer of production machines for brushes is an example of the application areas and properties of iglidur and drylin bearing products.

Lead screw nut in an edge-gluing machine

Lubricant and clearance-free lead screw nut system ensures precision glue dispensing on an edge-gluing machine

Shutoff valve

Plastic plain bearings in fluid technology: completely maintenance-free and lubrication-free.

Test stand for control centres

Only extensive earthbound testing can demonstrate the suitability of components for space applications.

研究用液体ハンドリング装置

メンテナンスフリーの多条ねじナットを使用することで、装置の無潤滑運転及びクリーンルーム対応がさらに一層すすみました。

コンセプトテーブル

メンテナンスフリーであるという理由から、ドライリンリニアガイドはこの伸張テーブルに使われています。

ガラス加工に使用の樹脂製部品

皮の型彫機械を正確に機能させるために、いくつかの樹脂製メンテナンスフリーの部品が使われています。

紙加工装置

製紙業界の位置決め装置で、クリアランスフリーの与圧設定型ナットを使用することで、メンテナンスフリーで細かい調整が可能な位置決め機講が実現します。

Sliding worktop

The solid worktop can be moved on glide rails, increasing the working surface of the desk.

Lubrication-free linear and spherical bearings for baked goods gripper

グリッパーは焼きたて食品をベルトコンベヤーから取り上げ、かごに入れます。

Linear guides for dental casting machine

The closing mechanism of the medical device is supported with a drylin W profile guide at high temperatures and dirt levels.

Bearing technology and energy chains for electric aircraft

最高の飛行条件を得るために、すべてのコンポーネントはできる限り軽量かつ丈夫でなければなりません。

Linear technology for medication dispensers

この機械は、薬をもとの包装から取り出し、小分けに包装しなおすことができます。

Linear guide for medical body scanners

A compact and maintenance-free drylin T linear guide system is used in this medical body scanner.

パッキングロボット

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Linear guides for adjustment unit

ドライリンTリニアガイドが調整に使われています。 毎分80サイクルの稼動が可能となった上、潤滑油を使用しないので、薬剤との接触も問題ありません。

Maintenance-free shaft guides in doors of high-speed train

350kn/h以上の速さで中国の北京~上海間を結ぶ、2012年に開通予定の列車です。

ストッパー機能

ドライリンW リニアガイドのストッパー機能は、ガラスに正確に穴を開けるこの装置に使用されています。

パーツ検査 / 測定技術

この検査装置にはドライリン(drylin®)Tが使用されており、自動車パーツの割れを検知します。

Leg press on fitness equipment

Maintenance-free guide and bearing in seat and footrests on a fitness equipment.

Blister machine / Packaging technology

drylin® W for positioning of films in a blister machine.

Label feed

drylin® T in label feed with quick and flexible format adjustment.

自動車産業の溶接ガンで使用

ドライリン リニアスライド 自動車産業のEURO-C溶接ガンに使用

Mechanical deburring of metal parts

Plastic instead of recirculating ball bearings - drylin® linear guides for machine deburring

Mobile and stationary saw mills

Maintenance-free polymer bearings in mobile and stationary saw mills.

What difference does linear technology make in handling devices?

The right linear technology allows handling devices to play to their strengths. This is what AS-Morawski experienced with the NTS Ultra-Speed handling system.

Oil platform

drylin® plastic plain bearings in an inspection device for offshore drilling riser

Flatbed ink-jet printer

drylin® W in a flatbed ink-jet printer.

Conveyor chain

Application of drylin® W for the guidance of a conveyor chain for goods.

Separation of bottles

drylin® SLW - With reverse spindle in the glass industry for separation of bottles.

ガラス切断機

ガラス切断機の位置決めユニットに使用のドライリンW

Encoding machine

Application of the drylin® spindle lift table in the encoding machine for the height adjustment while changing the encoding material.

封筒作成機

封筒の通り道の片側に搭載されたドライリン(drylin®)Tリニアガイドで、吸引式封筒オープナーをガイド

Engraving machine

An engraving machine with igus® products, as final project work after four years of advanced education in automation technology.

Automatic welding cap changer

Automotive industry: flexible linear sliding system for automatic welding cap changer.

小型タイル固定用吸着ヘッド

ドライリン スライドガイド 、セットヘッド に使用。小型タイル加工で、狭い空間と高粉塵でも問題なく稼動

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Robust guide systems in EME Parker linear actuators

The drylin N linear plain bearings with high continuity and good sliding and friction properties were installed in the linear actuator LCB from Parker EME.

ブローバッグ製造機

メンテナンスフリー 樹脂製ベアリングは、外部からの影響を受けず長寿命を確かなものに

Bearing technology, energy chains and cables for straightening machine

正確且つスピーディーに矯正:これこそ正に、板金加工用機器に要求される性能をすべて満たしてるといえるでしょう。洗練された矯正加工技術により、お客様の可能性が広がります。

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Bearing technology for belt conveyors

Efficient with little installation space: linear and pillow block bearings for automatic storage and retrieval units in high-bay warehouses

高さ調整が可能なバイクフットレスト

A drylin W double rail system is installed in this adjustment mechanism for a motorbike footrest, which enables maintenance-free operation even with aggressive media such as salts, dirt and water.

Bearing technology for electric motorised gliders

頑丈で減振性が高い

コンクリートパイプカッター

コンクリートフライス機は3年間、メンテナンスフリーで、厳しい条件下で稼動

Special bikes and therapeutic accessories

Plain, spherical and linear bearings made of plastic help to improve mobility and the quality of life

Cable guide on the industrial robot

With this industrial robot, a fixed pipe between the 3rd and 6th axis was replaced with a three-dimensional triflex® R energy chain.

Flight simulator

メンテナンスフリー及び高い費用対効果と圧倒的な扱い易さが評価され、イグスのベアリングが採用されました。

Soccer table

Application of a high-value spindle lift table with steep-threaded spindle, linear guide systems and igubal® spherical bearings.

PLC laboratory trainer

The aim of the concept is to demonstrate to the students how to handle a programmable logic controller (abbreviation: PLC) in an attractive way.

超高真空装置

高熱下(装置のベイクアウト時の温度は最高180°C)でも、イグスのすべり軸受は、必要な柔軟性と精度を同時に実現します。

Center armrest

iglidur® polymer bearings / drylin® linear slide bearings in center armrest

Fence post

As the air in the machinery is very dusty, no lubricants may be used in the production process.

Linear bearings for simple filling level adjustment in folding and gluing machines

When it comes to designing customer-specific folding box gluing machines, special machine constructor Bernhardt Maschinenbau relies on lubricant and maintenance-free linear plain bearings.

Bag forming, filling and sealing machine: Hygienic design of the format adjustment

On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

drylin® linear axes in inspection installations

Visual inspection of very large numbers of small components: The job of automating this task has been taken on by Gefra GmbH in Friedewald/ Westerwald

drylin® E in filling system

Maintenance-free drylin E room linear robot from igus enables optimum use of the available installation space in filling plant of M2-Automation

その他の製品の使用事例