イグリデュールP UV すべり軸受

優れた耐紫外線性

イグリデュールP UV、太陽光発電システム向け

太陽光発電設備の追尾システムで使用されるベアリングは、極めて厳しい環境条件に耐えます。イグリデュールP UVは、この用途のために開発されました。イグリデュールP UVすべり軸受は、特殊な組成により紫外線に対して高い耐性を持ち、可能な限り強度を低下させることなく、非常に長い間機能することができます。 

技術向上

技術向上

  • 紫外線など環境からの影響に特に強い
コスト削減

コスト削減

  • メンテナンスフリー
  • 低い摩擦係数と低摩耗
  • 費用対効果の高い射出成形
高性能

高性能

  • イグス試験施設にて実際の使用条件に基づくUV試験済み
サステナビリティ

サステナビリティ

  • 潤滑油やグリスは不要
  • 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
  • イグスはプラスチックの循環型経済を支援し、ケミカルリサイクルに投資しています。 このトピックについて詳しくはこちら
図

太陽光発電

紫外線を浴びても高い安定性

イグリデュールP UVはこのような用途に適しています

紫外線は人間の皮膚だけでなく、無機物にもダメージを与えます。特にプラスチックは、紫外線に晒される時間に応じて劣化するため、長期的には機械的強度が低下します。

この影響は、太陽光発電システムでは特に重要です。数トンの重さがある構造物は、太陽の位置に合わせて調整されます。支持機構が破損した場合、最適な調整が実現できません。 

イグスはこのためにイグリデュールEを開発しました。 特に耐紫外線性の材質により、長年にわたり安全で安定したガイドを確保します。


イグリデュールP UVに関するお問合せ

イグスへのお問い合わせはこちら ぜひご相談ください。
 メール、電話、現地へのご訪問、すべて可能です。
ご希望のご連絡方法をお選びください。 
無料相談はこちら

サンプルBOX - イグリデュールすべり軸受

テンプレートとすべり軸受が入ったイグリデュール インプルーブ サンプルBOX 軸受の各材質をご紹介します。 
サンプルボックスには、39個のすべり軸受とテンプレートが入っており、適切な材料を簡単に見つけることができます。
無料サンプル注文

イグリデュールとは?

イグリデュール材質の詳細 イグリデュール素材は何でできている? 
なぜ自己潤滑性がある?イグリデュールすべり軸受の機能性についてご紹介します。
イグリデュール樹脂とは